This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:24V PoE 设计

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861, TPS23754, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689447/tps23754evm-420-poe-design-for-24v

器件型号:TPS23754EVM-420
主题中讨论的其他器件:TPS23861EVM-612TPS23861TPS23754

您好、达尔文、

还有一个问题、

现在 、我们希望更换 RJ45连接器和外部变压器解决方案、而不是模块化插孔。如果您对合适的器件有任何建议、请告诉我。

我可以快速浏览在线分销商网站,但他们只查找适合 POE 的器件,我们可以使用这些器件,因为我们的要求中包含了 POE+选项。

此致、

纳米特

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    如果要查找2类数据变压器、我建议使用以下 TPS2378EVM 中的数据变压器。 谢谢!

    www.ti.com/.../slvu682.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    由于我们不熟悉 POE 概念、因此我们通过参考多个 TI 参考设计和您的宝贵反馈来设计了一些方法。

    现在,我们必须测试和验证 POE 设计。 请说明如何测试 POE,您的一方是否有任何测试程序或任何文档,请分享, 以及继续操作所需的所有参数和测试设备。

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namith、

    我建议订购 TPS23861EVM-612。 这有一个 GUI、您可以使用它来查看 PSE 是否正在测量正确的检测和分类。 由于 TPS23861开始自动编码、因此端口应在通过检测后立即为 PD 供电。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    请分享使用 TPS23754 设计的24V 输出电压的测试报告。

    如果我们有任何具体文档来说明如何测试 POE 设计以及根据 IEEE 标准对 POE 进行的所有测试、这将对我们有所帮助、因为我们是第一次进行 POE 设计。

    请尽快等待您的回复。

    此致、

    纳米特·HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namith、

    遗憾的是、由于这是一个由不同工程师提供的较旧设计、因此我们没有测试报告。 此设计中唯一改变的是 TPS23754EVM-420的功率级。 因此、从 IEEE 合规性的角度来看、它不受影响。 TPS23754EVM-420用户指南上的测试应在您的电路板上进行测试。 此外、我们还进行了 SIFOS 测试(针对 IEEE802.3标准的自动 PoE 测试)以确保合规性。 请参阅随附的 TPS23754EVM-420报告。

    e2e.ti.com/.../TPS23754EVM_2D00_420_5F00_SIFOS.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、

    您之前曾建议使用 TPS23754为我们的 POE 设计使用 TPS23861EVM-612、通过使用该工具、我们可以首先进行测试吗?

    POE 签名检测、分类和电力如何输送到 PD。

    该电路板是否将提供48V 标称电压和额定电流?

    此致、
    纳米特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    是的、使用 TPS23861EVM-612是测试 PD 解决方案的好方法、因为您只需将50V (使用~30W 电源或更高功率)连接到 EVM 的输入、EVM 将在"自动模式"下工作、在该模式下、它将自动执行检测、分类、 并在 PD 连接到 PD 时根据 IEEE 标准打开。 然后、如果您想了解更详细的值、可以下载 PSE 的 GUI 来查看 PSE 正在测量的电流和电压。

    谢谢!
    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darwin、

    一些与设计相关的问题、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darwin、

    一些与设计相关的问题、

    根据我的理解、最初 PSE 将在 DEN 引脚的签名检测期间施加2.1V 至10.2V 的电压。 正确吗?

    如果检测在电压范围之外,DEN 引脚将通过24.9K Ω(高阻抗状态)拉至 VDD,对吧?

    检测完成后、它将施加介于14.5V 至20.5V 之间的电压范围?

    如果我们在4类中固定了63.4欧姆的分级,那么它将直接提供48V 和4类功率范围?

    典型 VC、CTL 和 T2P 电压?

    您能解释一下分类和检测的简要介绍吗,T2P

    功率分析器的用途是什么,我们能否在上面检查分类和检测间断波形

    此致、
    纳米特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    请查看我的以下评论:
    根据我的理解、最初 PSE 将在 DEN 引脚的签名检测期间施加2.1V 至10.2V 的电压。 正确吗?
    [DF]正确、但请参阅数据表的图20以了解正确的检测范围。

    如果检测在电压范围之外,DEN 引脚将通过24.9K Ω(高阻抗状态)拉至 VDD,对吧?
    [DF]如果超出检测范围、则没有电流通过 DEN 引脚或25k Ω(高阻抗)

    检测完成后、它将施加介于14.5V 至20.5V 之间的电压范围?
    [DF]正确、但请参阅图20以了解正确的分类范围。

    如果我们在4类中固定了63.4欧姆的分级,那么它将直接提供48V 和4类功率范围?
    [DF]如果通过检测、PSE 将为高达48V 的电压供电。 功率将取决于 PSE 是否可以提供4类功率。

    典型 VC、CTL 和 T2P 电压?
    [DF] VC=12V、CTL=~2.25V、T2P 是一个逻辑信号 RTN 或上拉至 VC (12V)。

    您能解释一下分类和检测的简要介绍吗,T2P
    [DF]我认为第7.4.1节 PoE 概述是对检测和分类的最佳描述。 PD 需要 T2P 来了解 PSE 向 PD 提供的类型功率。 硬件分类的替代方法是通过数据层进行协商。

    功率分析器的用途是什么,我们能否在上面检查分类和检测间断波形
    [DF]目的是针对 IEEE 合规性对 PD 进行自动测试。 较新的 PDA 分析仪可以接收波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    在测试之前设计的其中一个供电设备时,我们有一个中跨 PSE,可提供额定48V 电压和高达1.2A 的最大电流。
    如果是这种情况,我们如何检查检测和分类? 此外、我们还通过将跳线保持在63.4ohm 将分类固定为4类
    然后、根据我的理解、由于我从 PSE Midspan 获取 POE+输入、T2P 信号始终处于低电平。

    如何验证 POE?
    这称为自动检测吗?

    此致、
    纳米特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    要检查检测和分类、您可以尝试使用示波器测量 VDD 和 VSS 之间的电压以及通过 VSS 路径的电流(以太网输入电流)。 中量程应在检测电压之间发送电压、然后应有两个分类手指(如果连接到2型中量程)。 如果您看不到这一点、则可能是检测失败。

    如果您使用 TPS23861、其 GUI 将显示您的 PD 是否通过检测以及 PD 呈现的分级。

    但我不确定"自动检测"的含义是什么、是的、PSE 中跨应在 PD 连接后立即尝试检测。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    自动检测、我指的是自动模式检测。

     我们有一个 PSE 源、其数据表中提到的功率为48V/1.2A。通过使用该电源、我已经测试了组织中较早时使用其他芯片设计的 PD、因为我们的设计板将在下周初推出。

    我检查了数据表中提到的与 您在设计中提到的 VDD-VSS 类似的同一点、但我无法在示波器上捕获该检测和分类图。

    因此、我要求自动检测发生了、

    您能建议使用任何中跨 PSE 吗?

    至于您、我们可以在 CRO 中捕获检测范围、对吧?

    但是、我们的电源将立即为 PSE 提供48V 标称输出、如果我在 VDD-VSS 中进行探测 、那么我可以看到相同的电压吗?

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、正在等待回复...

    此致、
    纳米特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    是的、即使使用万用表也可以探测 VDD-VSS。 如果向 VDD-VSS 施加48V 电压、则 PD 已通过检测。 如果没有、则表示它未通过检测。

    我仍然认为使用 TPS23861EVM 进行调试会更容易、当输入连接器输入50V 时、TPS23861EVM 会自动模式。 这意味着、它将在 PD 连接到 PD 时立即进行检测、并进行2指分级。

    但是、如果您想使用现成的中跨进行测试、我建议您使用符合 IEEE802.3at (2类)标准的 Phihong 中跨。
    phihong.com/.../midspan_30.php
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    此线程是否已解析? 如果是、请单击"已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。 如果有其他问题、您还可以发布新主题帖。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

    我们已根据  您的反馈订购 TPS23861EVM-612、以测试我们的 PD 设计。

    但是、在看到 EVM 的测试设置后、我发现我们需要 USB 转 GPIO 适配器、以便 GUI 连接到 PC。

    评估模型包含此数据器作为包、 或者我们必须单独进行评估。 请让我详细了解这一点。

    如何使用此评估模型检查 GUI 读数。

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    如果希望使用 GUI 查看其记录的检测/分类值、是的、它将需要通过以下链接获取 USB 转 GPIO 适配器。
    www.ti.com/.../usb-to-gpio

    当您将48V 电压施加到电源输入时、EVM 仍可自动运行。 然后、您可以连接 PD 以查看其是否通过(就像中跨注入器)。