This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:精度为+/-7%的电流调节

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92513, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713995/tps92515-current-regulation-with--7-accuracy

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件: TPS92513TL431

大家好、

长故事简短描述:我的客户正在使用 TPS92515进行设计、并且正在努力在当前法规中实现+/-7%的精度。

使用 TPS92513是可行的、但使用-515似乎不可能实现任务...

您能否大致确认 TPS92515的精度比-513稍差?

是否有人可以查看公式(5)和(6)是否正确?

我们是否有错误/精度估算器/计算器来帮助客户检查他能实现的最佳效果?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    515调节峰值电流、因此电感器的容差是公式的一部分。  此外、如果电感器的尺寸不合适、则饱和会随温度的变化而变化、结果也会有所不同。

    他们是否在使用 Iadj?  如果是、他们提供了什么价值?

    我之前使用过这些方程、它们似乎起作用(我将再次通过 Mathcad 运行它们、让我知道它们使用的值、以便我可以查看它们是否匹配)。  如果 LED 堆叠电压足够高、我还会创建一个简化的公式。  它仅使用 I = C*(dv/dt)而不使用 RC 器件、并且非常接近。

    有一个用于 TPS92515的设计工具。

    他们看到了什么精度以及多少个器件?  他们使用什么来收集数据、他们自己的设计或其他东西?  是否使用 LED 堆栈中的 Coff?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的快速回复。
    目前我们有7块电路板、其中 Viadj = 2、054V (仍在研究此电源、由 uC 和 DIP 开关控制)。
    计算得出的 Iout = 695mA;IL 最大值= 734mA;I p-p = 83mA。
    测量值:Iout = 655,8mA;IL 最大值= 693mA;I p-p = 94mA
    无论这些值如何承受+/-7%的范围、只是客户对向下的偏压感到困惑...

    再次感谢
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    纹波略高、因此部分失调电压虽然很小、但为(94mA - 83mA)/2或约5.5mA。  他们能否查看电感器电流?  如果电感器进入饱和状态、这将使平均电流下降。  此外、您是否知道它设置的开关频率。

    布局中的一些因素也可能导致这种情况、例如电流感应电阻器的放置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    很抱歉耽误你的时间、我是 ooo...

    我们在此设计上还有另一个小挑战。

    我们正在进行一些开/关/电源循环测试。

    我们使用实验室电源来消除交流/直流漂移的所有影响。

    我们测量2个电流、671mA 与689mA、恒定。

    我们发现输出电流取决于开/关周期持续时间:

    4秒打开、2.0秒关闭-> ILED = 671mA
    4秒打开、2.4秒关闭--> ILED = 689mA

    客户认为这种错误行为与 CVCC vs CBOOT 比率或绝对值有关(顺便说一下、我们正在调整这些值、即1uF/100N、对于 EVM)。

    I dread 是热漂移、最可能的参数是随开/关周期而变化...

    您是否经历过类似的事情?

    任何建议都非常受欢迎...

    非常感谢 advacne
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    我想了解有关此设计的更多信息。 什么是输入电压、输出电压、是使用还是固定的 Viadj、什么是 ROFF 和 Coff、开/关由 PWM 引脚控制? 测试时的标称开关频率是多少?

    您可以使用仪表或示波器查看 Vboot 值(只要具有足够高的阻抗)。 它是否经历了启动刷新周期?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    否是打开/关闭的 VIN ...
    VIN 上有一个二极管(反向阻断)和一个270uF // 2.2uF 大容量...
    VIN 为48V 标称值、来自反激式器件(不过测试是使用 LA 电源驱动的)

    VLED = 36V 标称值、ILED = 0.7A 标称值、ROFF / Coff = 33K/470pF、L = 220uH

    VIADJ 来自 TL431基准、通过分压器(分立式数字电位器、由小型 FET 和 GPIO 组成、可将4个电流电平从0.35A 更改为0.7A)、此处的最大电压约为2.05V (对于0.7A)

    根本不会触发 PWM。。。

    PS:我也有原理图、但无法发送到这里

    希望这对您有所帮助
    但斯克要提前很多时间
    kr
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    这里有很多事情要做。 他们是否查看了两个电流波形、以查看它们是否对齐了峰值电流和频率? 它们如何测量电流、是否仅在电流打开时测量电流? 如果他们使用万用表、他们有时会有平均电路来改变正在改变的电流测量值。 它可能与热相关、但如果两个工作点没有太大差异、除非热性能差别很大、我不会期望出现如此大的变化。

    关断时间大约为545ns、导通时间将接近 Fsw 接近460KHz 的三倍? DI 约为0.09A?

    如果电感器处于部分饱和状态、则可能导致变化的一个因素是电感器温度。 如果温度较高、则平均值将下降、这是上述数据的正确方向。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    谢谢、我将检查它。
    同时、我收到了更新:

    是的、电流纹波大约为90mA pk2pk。

    器件始终在 CCM 下工作、而且温度漂移不适用、因为室温和50摄氏度烤箱温度下的结果是相同的...

    当电流漂移≈19mA 时、Rsense 为2x 0R56并联=对于分流器为280m Ω。

    当更改为2x0R22 = 110m Ω 时、增量电流为≈49mA。

    电感器为 We 7447709221 (I DC = 1、8A 最大值;Isat = 2、2a 典型值)、测得的实际值为196uH。

    它不会饱和、至少从电流形状来看是如此、但线圈没有热特性...

    希望这对您有所帮助
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    可能很难测量、我会检查峰值电流是相同还是纹波是相同的、如果平均输出电流发生变化、其中一个会发生变化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我们还测试了 EVM、没有问题...

    我们解决了增大 CVcc 的问题、当主电源关闭(48V 输入)时、CVcc 会增大 VCC。

    在电源循环注意事项中验证状态机的任何方法

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    如果 IC 断电、然后主电源断电、我认为您不能认为这是可重复的。 当您增大 Vcc 电容器时、IC 是否会始终保持开启状态?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会说是的、但我不确定、需要检查...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。