主题中讨论的其他器件:TIDA-00778、 TIDA-00909
我们 捕获 LO 环重影或跟随 HO 环的特定位置、或下冲可能是 HI/LI 驱动的原因? 我们注意 到140ns 1/2电桥死区延迟 使得 HO 在仅为延迟时间时错误地产生140ns 正脉冲。 如果我们使100ns 延迟、HO 脉 冲会在 HO 从高电平转换为低电平时减小为最小的正弦波、但并非在所有情况下都是如此。 GTON=530ma 和 GTOFF=1.5A 、但我们从未听说过如下的关断 开关节点振铃或奇数 HO/LO 重影 捕获 。 尤其是当反相 LO 在 主梯形波形之间产生较短的 HO 脉冲时。 在延迟期间、只有 HI 被反相并从 LI 获得、但是只有 在 任何电流 输出周期内、HO 之前的高电平到低电平转换时 、才会发生延迟。
也许 UCC 更短 的 Tfall 30ns、125ns 传播延迟 和更快的 NFET Toff 24ns 延迟、8ns 下降时间 甚至允许比100ns 更短的死区周期? 当 NFET TRR 为144ns 标称值至288ns 最大值时、1/2电桥死区时间延迟的最小化程度如何? 某些 HI/LI 死区发生 器相位是否会在 HO 周期中导致随机脉冲、但仅 当 LO 从高电平变为低电平时?
在勇敢 设置 死区发生器60-80ns 后更新了下面的捕获。 大多数文档建议将死区延迟 设置为最小脉冲宽度的1.5 - 2倍。 因此、0.8us (800ns)的最小脉冲宽度 使死区延迟 为1.2us、 但不是80ns。 也许 在软件算法中、PWM 发生器的最小脉冲宽度被设定为高电平!