This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:HO 与 AMP;LO 重影振铃

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778, UCC27714, TIDA-00909

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691686/ucc27714-ho-lo-ghosted-ringing

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TIDA-00778TIDA-00909

我们 捕获 LO 环重影或跟随 HO 环的特定位置、或下冲可能是 HI/LI 驱动的原因? 我们注意 到140ns 1/2电桥死区延迟 使得 HO 在仅为延迟时间时错误地产生140ns 正脉冲。  如果我们使100ns 延迟、HO 脉  冲会在 HO 从高电平转换为低电平时减小为最小的正弦波、但并非在所有情况下都是如此。  GTON=530ma 和 GTOFF=1.5A 、但我们从未听说过如下的关断 开关节点振铃或奇数 HO/LO 重影 捕获 。  尤其是当反相 LO 在 主梯形波形之间产生较短的 HO 脉冲时。    在延迟期间、只有 HI 被反相并从 LI 获得、但是只有 在 任何电流 输出周期内、HO 之前的高电平到低电平转换时 、才会发生延迟。    

也许 UCC 更短 的 Tfall 30ns、125ns 传播延迟 和更快的 NFET Toff 24ns 延迟、8ns 下降时间 甚至允许比100ns 更短的死区周期?   当 NFET TRR 为144ns 标称值至288ns 最大值时、1/2电桥死区时间延迟的最小化程度如何? 某些 HI/LI 死区发生 器相位是否会在 HO 周期中导致随机脉冲、但仅 当 LO 从高电平变为低电平时?  

 在勇敢 设置 死区发生器60-80ns 后更新了下面的捕获。 大多数文档建议将死区延迟 设置为最小脉冲宽度的1.5 - 2倍。  因此、0.8us (800ns)的最小脉冲宽度 使死区延迟 为1.2us、 但不是80ns。 也许 在软件算法中、PWM 发生器的最小脉冲宽度被设定为高电平!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    对于显示"LO 脉冲会产生 HO 虚假脉冲"的示波器屏幕截图、您如何测量 HO? 您是否使用差分探头? 如果不是、示波器探针的接地端在哪里?

    LO 是否在3.5ms 内真的很高? 这似乎需要很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我认为你在决定何钟泰为何跟随 LO 下冲时遗漏了更大的一点。    在这方面,何俊仁 是共同的。 PWM 频率 12.5kHz (80us)周期 、LO 脉冲 接近100%占空 比(79.85us)、表示 慢速衰减下的高侧 NFET。 慢速衰减伪差 可视为 LO 脉冲达到  接近 NFET Ton 4.6v 阈     值、LO 侧 NFET 主要饱和、HO 针对速度控制占空比进行开关。 欢迎进入慢速衰减模式、 通过 HO 侧 NFETS 中的感应再循环电流产生功率。

    问题 是   、在栅极驱动器增加的延迟和 NFET 关断下降/延迟时间的情况下、可以安全地实现多短的死区延迟。 我们是减去 栅极驱动器添加的延迟还是将其添加到死区周期中?  当我们 将 栅极驱动器延迟添加 到 NFET 关断下降时间/延迟时、 栅极驱动   器会产生(过度)下冲条件的伪影。 因此、下冲 会使直流总线电压 向上上升、 较短的死区延迟会使 电感电压上升18Vdc 减小 、并减少大部分 HO 下冲、但并非全部。   

    慢速衰减:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI/LI 之间可能存在一个隐藏的时序问题、通过减少死区延迟时间部分证明了这一点、HO 下冲显著减少!

    您所质疑的 LO 的捕获3.5ms (黄色方形)是许多80us 周期的60度 PWM 窗口、其中软件控制的死区延迟在每个新周期/下一个周期之前发生。 这些 HO 下冲脉冲-6V 或更高时不是 UCC 杀手、但在慢速衰减中根本不应产生。 只有快速衰减在同一(黄色方形)区域内产生从接地到 HO 轨的脉冲。

    问题是如何停止剩余的 HO 下冲、因为 LO 侧不适用于这个1/2电桥 HO 电感器桥臂(被捕捉)、而是另一个栅极驱动器 HO 桥臂。 LO 是上述大多数捕获的示波器触发源。 HO 下冲脉冲似乎是由 UCC 内部爬电产生的、或者 MCU HI/LI 时序对于 UCC 来说不够清晰。 VDD 引脚具有10uF 至数字接地线迹、公共引脚1uF 至由低侧 NFET 提供的模拟接地平面、从过孔至 PCB 下方的模拟接地平面。 通过其他供应商的栅极驱动器、我们测试了类似的滤波器(HI/LI 100R/200pf)、产生了过多的上升沿滚降。 UCC 上升沿在51R1/2200pf 下似乎正常、但您是否注意到任何 HI 滚降会导致 HO 驱动相对 LO 出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    我的第一个想法是、当你说死区时间越短越好、IRR 电流就越大。

    您在帖子中多次提到竞争对手器件。 我可能建议您尝试在您的电路中使用他们的器件之一、以查看此问题是否是我们的器件、PCB 布局、固件等 您似乎在设计上遇到了很大的困难、我不明白为什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    其他供应商的栅极驱动器在地面上也有一些相同的下冲。 到目前为止、80ns 的死区时间似乎适用于24V、但单个 HO 输出很快就影响了初始80Vdc 测试。 前几个脉冲和一个 HO 输出受损@526ma 拉电流、在80us 快速衰减周期内的1.085A 灌电流、从0%占空比开始、在18700us 换向保持周期内快速增加这些脉冲。

    UCC 关于持续生产+/-IGPK 4安培的说法似乎与 HI/LI 占空比控制有关,有着严重的疑问。 奇怪的 HO 驱动过冲电压在 NFET 漏极上发生。 这种振铃可能是由 HO 过度驱动高侧 NFET 所致、似乎它不在完全 MCU 控制之下。 也许 Cboot 的大小必须低于1uf、或者图腾柱偏置在驱动 HO 时过大?

    论坛工程师 Derek 未完全回答过去的帖子、即 UCC 增强型米勒平台与其他供应商栅极驱动器的 Cboot 值变化的关系。 给出的 TIDA-00778选择1uf Cboot 值的原因在波形不是 DSP 驱动的正弦波形时可能不会产生良好的结果? 这难道不是 TI 工程的问题、因为它们增强了米勒平坦区和 HO 驱动性能? Silicon Labs Cboot 计算器建议使用0.12uf 电容器、而不是1uf、因为我们已经使用过了。

    为什么 NFET QG-89NC 和 HO GateR 24R/24R 会影响 HO 驱动器? 之前在 QG-91NC 中使用了60R/10R、与其他供应商的驱动器(+/- IGPK 350mA/650mA、PW < 10us 接地短路)高达190VDC、目前没有任何这些奇怪的问题。

    尽管如此、当 MCU HI/LI 占空比不指示 UCC 驱动 HO 输出时、UCC 似乎出于某种原因。 这就是为什么我们必须增加两倍的 GateR 拉电流/灌电流值、现在为24R/24R。 我们必须将 HO 驱动 IGPK 降低多少才能使其不会影响高侧图腾柱、这是怎么回事? 在如何计算 Cboot 和 Rgate 方面、并未进行任何补充。 同样、TIDA-00778工程师对具有 QG-275NC 的 IGBT 模块的 UCC27714栅极驱动器进行评估、这不是一种最终分析、因为 UCC 数据表还声称它适用于 NFETS。 TI 实验室如何确定 Cboot 与行业标准栅极驱动器设计相比不属于米勒平坦区分析? 鉴于米勒平坦区变化、数据表中可能会存在一些与从 Cboot 值导出的 HO 侧图腾柱偏置电流相关的重大影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个有趣的事实是、其他栅极驱动器电路(原型)在 VDD 引脚上没有10uf 或5R1偏置至+15V 电源、以保护栅极驱动器免受 UVLO 的影响。 它通过一个22uF 电容器和100nF 直接耦合+15 VCC 轨、以将每个栅极驱动器 VCC 引脚接地。   UCC 所需的这种异域 UVLO 偏置滤波器回路电容或 COM 引脚旁路电容均不存在。

    在+15VDD 电源中检查10MHz 振铃源时、注意到与在 NFET 源上观察到的相同毫伏振铃特征。 相对于为 VDD/COM 引脚选择的电容器、UCC 的内部 UVLO 电路是否会使10MHz 振铃自我影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    我想它可能会、也可能会由于环路中的寄生电感而产生振铃。 您可能需要尝试在10MHz 下放置一个低阻抗电容器、以尝试消除您在该频率下看到的振铃。

    提醒您注意几件事。 首先、有效电容随施加的直流电压而下降、因此、在使用直流电压运行时、请确保有足够的电容:

    当我说10MHz 时-选择频率为10MHz 的最低阻抗点。 您可以使用多个电容器(具有不同的值、因此最小阻抗频率不同)在更宽的频率范围内获得低阻抗:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    针对 VDD BYPASS @DBOOT 阳极尝试了不同的电容值、但这样做不会影响使 继续10MHz 振铃周期的电压尖峰保持稳定。 振铃还可以,但必须要达到高峰!

    HO 振铃频率(10MHz)似乎  被 NFET 放大 、 体二极管(TRR) 在    LO (饱和) 关断时间内没有足够的时间将电感 EMF 缓冲至接地。   

    问题的一部分是尝试确定导致 HO 振荡 的原因、其中 LO 侧 NFET 体二极管 无法 缓冲 CCEMF。 LO 可能会阻止 电流接地、 在 HO TRR 期间再次快速导通。 这可能与 LO 侧 NFET  饱和90%和 HO 侧 NFET 慢速电流 衰减 (随机)相关、从而将 电压尖峰驱动到 B+上。

    因此、UCC 更快的 HI/LI 上升时间 加上 90ns 传播延迟 似乎 增强 了慢速电流衰减的一个本来就很糟糕的属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:
    昨天将 HO Rgate 从50欧姆更改为75欧姆。 这平滑了振铃特征的第一次低下降、并降低了峰值电压尖峰。 因此、在驱动 NFET 栅极时、HO (随机)似乎会加剧(放大)过程中的电感电流振荡。 到 HO 输出的图腾柱驱动有时类似于在 NFET 栅极中产生不受控制的电流增益的放大器。

    奇怪的是、振铃频率通常超过12.5MHz、高达13.3Mhz、是 PWM 12.5kHz 频率的1000倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    只要开关电路中存在快速边沿、该开关边沿就有可能通过寄生元件耦合到其他电路元件中。 开关转换器中的这些快速边沿通常通过 MOSFET 的寄生电容耦合并返回到栅极驱动器中、由于 MOSFET 引线和布线特性、通常会有一个小的电感分量、这会导致 MOSFET 在高频率下振荡。 您似乎需要考虑两个快速边沿:开关节点从传导 MOSFET 通道转换到传导 MOSFET 体二极管、开关节点从传导 MOSFET 体二极管转换回传导 MOSFET (图中为 A->B 和 D->A)。 第一个转换在很大程度上是 LO 关断速度和驱动 MOSFET 寄生电容的电感电流的函数、因此通过增大栅极电阻器、开关节点转换可能会减慢、信号的高频成分会衰减、 从而减少观察到的对栅极驱动器的影响。 第二个是当另一个导通 MOSFET 重新激活时体二极管中保持的电流大小的函数、 由于可以产生极高的反向恢复电流、该反向恢复尖峰可能非常令人厌烦、并且有时会导致开关节点压摆比预期快得多。 除了使用并联的分立二极管几乎没有反向恢复或没有反向恢复、这种效应很难应对、但可以通过在打开另一个 MOSFET 之前将体二极管电流降至最低来最大程度地减小、并将更好的二极管与 MOSFET 漏极-源极并联、 或将开关与封装或优化的整流器配合使用。

    有时、我发现在振铃频率下具有高阻抗的铁氧体磁珠会抑制耦合振铃。 由于栅极电阻器值相对较大、我认为在栅极驱动线路上放置10MHz 铁氧体不会有太大的问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    [引用 user ="Derek Payne"]第二个函数表示重新激活另一个导电 MOSFET 时体二极管中仍有多少电流、并且反向恢复尖峰可能非常令人厌烦

    尽管 HO 只是在电压尖峰发生 时打开栅极 NFET 源、但这不是二极管 TRR 、直到 HO  在 LO copartner 之前的死区中关闭。 我们看到 的是 在达到米勒平坦状态后、通过过度驱动 NFET 栅极而产生的图腾柱振荡的影响、没有暂停。 同意 HO 压摆率远快 、因此似乎 会在米勒 区域上方引起随机过冲。  因此 、源极可能 会在 HS 上产生过多的孔数、这可视为 振铃效应的幅度增大。  

    也许   HO/HS 引脚上的20k 电阻 器无法钳制 进入  HS 引脚的更快的源极耗尽孔、 因为会 使电感 振铃尖峰加剧、从而使 HO 回退。  与 电荷泵浮动电压条件相关的第一个脉冲中的电压幅度不受控制。   数据表或其他 PDF 文档中缺少的信息、 因此我们需要 帮助 确定 UCC 与其他供应商栅极驱动器如何随机 增加 栅极驱动 电流 (在米勒之后)、因为 仅在 HO 导通状态期间才达到开关峰值。 很难想象放置在 HO/HS 上的16.5V 齐纳二极管会 加剧 电感振铃、大多数 HO 环  在 LO 上根本不是很明显。 同样、有些 振铃正常、但为了  在接近 BVRs 时安全运行、HO 在 NFET 源中产生的电压峰值远至高。     与 更慢的 TRR 耦合的较慢栅极驱动器中从未发生过这种情况。

    BTW 发布 的 PDF 下方的链接上、 Infineon OPTIMOS-FD (快速二极管)的 TRR 比  我们之前 的 HEXFET 更慢的 TRR 快20%、 使用   更慢的栅极驱动器产生的源极振铃幅度更小。 我们从未 看到过    使用 本地直流总线电压电容(470uF)和 两   个680uF 并联1360uF 低 ESR 额定1.9A 纹波电压时的开启峰值超过+10V 的漏极电压。  意外 的是、24V 直流 HO 随机产生超过90V 的电压、最后达到第一个振铃脉冲中的50V 开关导通峰值(HO/75R)。 理想情况下、如果 UCC HO/LO 压摆率 过快、我们最好减慢 HI/LI 压摆率?  文档建议提高 HI/LI 压摆率、 或许更快并不总是更好?

    当 NFET 源极孔相对于 所选 外部电阻值进入 HS 时、HB/HS 与电流驱动方面的 HO 有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他论坛帖子显示了相同的问题、但在另一个讨论中、如何通过加重振铃脉冲来超出 NFET BVRs、使 IAS 成为一个问题。 原本以为 尖峰 是 IAS 事件的结果、但根据后来的 Infineon PDF、 平顶 特征 BVRs、尖峰顶部不是平坦 的、而是在早期 PDF 技术简介中留下的。  下面捕获的该脉冲将 导致其他后置链接中显示的单脉冲 IAS 事件。  我们采购 的是200VDC NFETS、 排水口仅 为24V 直流(低于24Vdc) 。其他 HEXFETS  通过  较慢的栅极驱动器和较粗糙的三相 PCB 逆变器可实现高达165vdc 的电压。
     
    e2e.ti.com/.../699252

    最近捕获 的 HO、60ns - 80ns 死区时间 减少 了幻象脉冲、 可能是 PWM 发生器的一部分最小脉冲宽度显示面。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP101、

    我是否正确地理解了您使用24V 总线进行测试、并且您正在驱动200V FET? 如果用于开关、大多数 MOSFET 被设计成在其额定电压的50%至70%之间运行、并且由于 MOSFET 的寄生电容随电压变化、在较低电压下将有明显的振铃。 请参见下图。 在红色区域进行开关时、电容的变化将导致大量振铃;在蓝色区域进行开关时、寄生电容已稳定至粗略的最终值、振铃将大幅减少。

    当使用 UCC27714驱动系统总线电压约为100V 至150V 的600V MOSFET 时、我们始终会看到这种影响。 考虑以下双脉冲测试、其中 CH1为 HI、CH2为 HO、CH3为 HS、而 CH4为 LO。 电感性负载从 HS 连接到 GND。 总线电压设置为100V。 请注意、瞬态的 dv/dt 超过150V/ns、并且在远远超出驱动器的绝对最大额定值的情况下运行会导致驱动器输出端出现脉冲缺失:

    开关节点振铃为300V。 以下是400V 总线电压下的完全相同电路:

    开关节点振铃大约为50V、与反向恢复相关。 没有反向恢复的初始脉冲仅具有20V 的振铃。

    当所选 MOSFET 以目标总线电压进行开关时、系统的行为如何?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    感谢您调查此问题并花时间了解此问题的发生。
    遗憾的是、当 VDSS 远高于24V 时、问题变得更糟、电感器 Q 应随着电压的增加而下降。 在本例中、进入 HS 的负载未接地、而是合作伙伴1/2桥的 HS。 即使同一个1/2电桥中 LO 为高电平、HS 也会暴露在外、但会被钳制到 HO。 然而、根据 Infineon 文档、Cboot 在此期间会被充电。

    请让我们结束该线程、因为80V VDSS 通常产生超过其他线程中发布的138-142伏峰值的电压。 同样、振铃不是直接的问题、而是次级脉冲振幅超过 VDSS 时产生的结果。 这一点成为了一个主要问题、因为受监控的总线电压很容易跳闸、除非设置的安全电平远高于 VDSS 10-20V。 因此、在165VDSS 时、我们必须将安全监控器设置为高于 NFET 的 BVRs 200V。 高峰值还会导致 ADC 样本中的 MCU 问题从 FB 受到影响。 这永远不会飞…

    如前所述、我们过去使用过其他600V 栅极驱动器、即使在24V 直流时也不会产生不受控制的电压峰值。 UCC HO 输出不是仅通过电阻器限制驱动电流、可能是问题的一部分、可能不完全是。 例如、我们使用250VBRdss NFETS 对同一逆变器进行了高达192VDSS 的测试、而不会跳闸上面设置的5V 安全监控器。 当然电感器会导致 VDSS 快速下降、但重点是振铃峰值绝不会超过 VDSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:

    [引用 user="Derek Payne">开关节点振铃约为50V、与反向恢复相关。 没有反向恢复的初始脉冲仅具有20V 的振铃[/引述]

    请注意、我们的次级脉冲与 TRR 恢复无关、它是下一个80us HO 导通 时间、 并且二极管恢复是相对于  不   高于 HS 的 HS 附近接地发生的、如您的捕获中所示。

    我认为、我们在次级脉冲上显示的捕获中的振铃不是 TRR 恢复、因为栅极或 DS 从未关闭、因此在 该时间范围内抵消了 TRR 恢复。   当 DS 接近 VDSS  时、HO NFET 体二极管如何进入反向恢复、从而使其在我们的捕获中反向偏置。 我们捕获中的次级脉冲是 由通过 DS 的电感电流导致 的振铃引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    [引用 user="Derek Payne"]请注意,瞬态的 dv/dt 超过150V/ns,并且运行到远远超出驱动器的绝对最大额定值,会导致驱动器输出上缺少脉冲:

    请注意、由于 VDS 的整个上升时间不到 几纳秒、因此我们不会遇到这个问题。  

    [报价用户="Derek Payne"]开关节点振铃大约为50V,与反向恢复有关

    尽管 TRR/Qrr 恢复 发生在栅极关断时间内、低于您/我们的采集数据中所示的 VDS。

     我们似乎看到 并 尝试 降低 (VDS 峰值)对 电感浪涌电流的反应、尤其是  在第二个脉冲、 之后的每隔一个脉冲上。 因此、VDS 快速上升 到电感器饱和点可能会通过 HO 加速 、从而导致电感器中的电流环、例如 、电流导致电感器中的电压。  电感电压振铃 与电 流背后的电子预处理器电压理念相反、示波   器将电压视为浪涌电流的伪影。 这似乎解释  了与较慢的栅极驱动 器一同使用的相同值栅极电阻对减慢流入电感器的浪涌电流有更多影响的原因。  也许 、米勒上方较软的启动周期可以减少 流入电感器的浪涌电流并提高 开关效率。 因此 ,人们认为另一个线程对这一想法更为谨慎。

    随附的是 Infineon 提供的出色 PDF、 OPTIMOS-FD NFETS 与 典型 NFETS 相比、我们使用的 TRR/Qrr 得到了改进。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0218.0820.Infineon_2D00_Power_5F00_MOSFET_5F00_OptiMOS_5F00_FD_5F00_200V_2D00_250V_5F00_hard_5F00_diode_5F00_commutation_2D00_AN_2D00_v01_5F00_00_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    [引用 user="Derek Payne">开关节点振铃电压为300V。 下面是400V 总线电压下的完全相同电路:[/QUERP]

    我还在   之前的一些 DUT 测试中看到电感振铃集中在二极管恢复中。   上面附加的后续 PDF 中 有关 二极管 Qrr 的详细信息更好。 此外、当 NFET 刚刚达到 VDS 峰值时、如何恢复呢?  看似自由的轮子体二极管 Qrr 主要发生      在死区期间 NFET 关闭后、因此 HV 电感反冲不会破坏结、并将其缓冲。  

    也许 是为什么 HO 软电流驱动   在更高的栅极电阻后减少高 VDS 峰值、从而使振铃软化。  这会减慢 HO 图腾柱 流入栅极区域的电流、因此 DS 在米勒2之后的压摆速度在该过程中稍慢一些。  人们担心 的是、    相对于从压摆率较低且电流驱动较低的其他栅极驱动器收集的数据、高电阻可能会如何影响 NFET 阈值。  到电机 定子的导线有点长 (3.5')、可能不会帮助振铃 、但真正的交流感应电机似乎没有 导线长度问题。 很 奇怪、合成交流电流(梯形波)直接导致感应振铃、因为 GaN 集成驱动器模块环与正弦波 PWM 一样糟糕、TIDA-00909。