This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:BAT/BAT_SENCE 电容的用途

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693182/tps65217-the-purpose-of-bat-bat_sence-capacitance

器件型号:TPS65217

大家好、

如果在 PMIC 断电操作后按照数据表中所示连接了 BAT 和 BAT_SENCE、TPS65217将在1秒后复位。
μF、通过在 GND 之间连接一个10 μ F 电容器已消除了这种重新启动条件、如应用手册(针对 VIN Brown - OUT 设计 TPS 65217系统、无需物理按钮)所述情况 A 所示。
将一个10uF 电容器连接到此 BAT、BAT_SENSE 引脚是否有任何原因可以解决此问题?
此致。
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的应用手册 中没有提到将一个10uF 电容器从 BAT 和 BAT_SENSE 连接到 GND 来解决这个问题。

    如下图所示、使用标有 RLL (轻载)的10kOhm 电阻器可以解决该问题。

    BAT 引脚用于连接单节锂离子或锂聚合物电池。 TPS65217 PMIC 可使用 AC (一个在高电流时生成5V DC 的 AC-DC 适配器)或 USB (5V 限制为500mA)为电池充电、并将电池用作系统的电源。 BAT_SENSE 引脚用于检测电池是否存在以及电池上的电压、以确定要进入的充电周期的哪个部分。 将 BAT_SENSE 引脚悬空而不短接至 BAT 引脚不会帮助 PMIC 确定没有电池。 BAT 和 BAT_SENSE 引脚必须短接在一起。 如果它们短接在一起并且与一个10uF 电容器保持"浮动"、那么当交流或 USB 电源被移除时、这个电容器将由 SYS 引脚上的电压充电。 电容器上的这种电荷与弱电池的工作方式类似、因此器件数字+模拟检测仍在运行、并且能够检测交流移除情况。 如果在该电容器仍充电的情况下、交流欠压并恢复到正常电压、则永远不会发生交流移除、也不会发生唤醒事件以返回活动状态。 接地的10kOhm 电阻器而非10uF 电容器可防止这种电荷累积、而不会出现此问题。

    问题通常是由于系统中未使用电池而引起的。 PMIC 专为与电池配合使用而设计、但 Beagle Bone Black 参考设计在发货时不包含物理电池、因为由于法律原因、锂离子电池的运送非常困难。 大多数人认为不需要电池。 PMIC 无需电池即可工作、但需要额外考虑。 这是应用手册的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San

    感谢你的答复。
    但是、我的客户没有解决这个问题。

    请告诉我如何使用交流电源的 OVP。

    他们希望使用 AC 的 OVP 功能。
    您告诉我上述想法、因为 AC 连接到 GND、所以它无法使用 OVP。

    我告诉他们、我认为应用报告(SLVA901)#3.2可以在交流电下工作 OVP。
    但是、当交流电源供电时、它没有改善症状重新开始放电。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    是的、使用交流电作为 TPS65217 PMIC 的唯一电源非常简单、可获得 OVP 保护优势。

    SLVA901第9页的图7显示了情况 A (无电池)的解决方案电路2 、该电路适用于大多数应用。 客户需要做的就是将 BAT 和 BAT_SENSE 短接在一起、然后使用轻负载电阻(1-10kOhm)下拉至 GND、这将确保在移除交流电时 BAT 引脚上不会积累电荷。

    如果客户的系统要求 PMIC 的 VIO 由单独的分立式直流/直流转换器或 LDO 提供、则电阻器将不工作、因为 VIO 大于 VAC、并且通过 TPS65217的泄漏路径将上拉 BAT 和 SYS 引脚。 这是第6页的情况 B、可以通过不同的方式解决:

    案例 B 的解决方案电路3、如第10页的图10所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian San
     
    感谢您的支持。
    我的客户仍无法解决此设备的操作将重新启动的问题。
     
    数据表中的状态图、我认为、如果器件保持 EN=0状态、器件将不会启动。
    但是、器件将在1秒后意外重启。
     
    由于客户考虑采取应对措施、从而降低了整个电容器或的容量
    通过添加一个与应用报告3.2的 RLL 并联的电容器、重新启动操作不再发生。
     
    您想告诉我您对此结果的看法吗?
     
    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    1秒后启动并不是意外的。



    首次启动时(所有输入功率= 0V 并且所有电容器上没有电荷)应始终立即启动、并且具有55ms 的短抗尖峰脉冲时间。 这将是从 PMIC 的"断电"状态开始的"冷启动"。

    第一次启动后的任何其他启动都可以称为"热启动"、是从1个状态到另一个状态的转换。 每个"热启动"将经历一个1s 计时器、等待最小关闭时间(1s)、如 TPS65217数据表的全局状态图中的图24所示。



    可以使用这些计时器来解释所有1s 延迟。



    除非您提供详细的原理图来显示客户系统的接线以及记录客户所观察问题的范围截图、否则这是我可以提供的最佳信息。 在我看来、PMIC 的运行正常、没有锁定。 只要所有计时器都过期后 SYS=VIN (交流、USB 或 BAT)、器件就会正确进入活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San、

    感谢你的答复。
    如果您可以进行检查、我将向您发送原理图。
    我的电子邮件地址是 ta-hayashi@fujiele.co.jp。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否在不共享 NDA 信息的情况下将原理图的一部分附加到 e2e 上?

    如果您无法在公共 e2e 论坛中共享原理图的任何部分、则需要联系您当地的 TI 销售代表以开始电子邮件讨论。 TI 销售团队可以轻松联系我们的团队、帮助确保沟通可靠、从而解决问题。