大家好、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您提到的应用手册 中没有提到将一个10uF 电容器从 BAT 和 BAT_SENSE 连接到 GND 来解决这个问题。
如下图所示、使用标有 RLL (轻载)的10kOhm 电阻器可以解决该问题。
BAT 引脚用于连接单节锂离子或锂聚合物电池。 TPS65217 PMIC 可使用 AC (一个在高电流时生成5V DC 的 AC-DC 适配器)或 USB (5V 限制为500mA)为电池充电、并将电池用作系统的电源。 BAT_SENSE 引脚用于检测电池是否存在以及电池上的电压、以确定要进入的充电周期的哪个部分。 将 BAT_SENSE 引脚悬空而不短接至 BAT 引脚不会帮助 PMIC 确定没有电池。 BAT 和 BAT_SENSE 引脚必须短接在一起。 如果它们短接在一起并且与一个10uF 电容器保持"浮动"、那么当交流或 USB 电源被移除时、这个电容器将由 SYS 引脚上的电压充电。 电容器上的这种电荷与弱电池的工作方式类似、因此器件数字+模拟检测仍在运行、并且能够检测交流移除情况。 如果在该电容器仍充电的情况下、交流欠压并恢复到正常电压、则永远不会发生交流移除、也不会发生唤醒事件以返回活动状态。 接地的10kOhm 电阻器而非10uF 电容器可防止这种电荷累积、而不会出现此问题。
问题通常是由于系统中未使用电池而引起的。 PMIC 专为与电池配合使用而设计、但 Beagle Bone Black 参考设计在发货时不包含物理电池、因为由于法律原因、锂离子电池的运送非常困难。 大多数人认为不需要电池。 PMIC 无需电池即可工作、但需要额外考虑。 这是应用手册的目的。
Hayashi-San、
是的、使用交流电作为 TPS65217 PMIC 的唯一电源非常简单、可获得 OVP 保护优势。
SLVA901第9页的图7显示了情况 A (无电池)的解决方案电路2 、该电路适用于大多数应用。 客户需要做的就是将 BAT 和 BAT_SENSE 短接在一起、然后使用轻负载电阻(1-10kOhm)下拉至 GND、这将确保在移除交流电时 BAT 引脚上不会积累电荷。
如果客户的系统要求 PMIC 的 VIO 由单独的分立式直流/直流转换器或 LDO 提供、则电阻器将不工作、因为 VIO 大于 VAC、并且通过 TPS65217的泄漏路径将上拉 BAT 和 SYS 引脚。 这是第6页的情况 B、可以通过不同的方式解决:
案例 B 的解决方案电路3、如第10页的图10所示。