This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:逆变器设计需要电流反馈方法。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687942/tl494-need-current-feedback-method-for-inverter-design

器件型号:TL494

我使用 TL494为+28VDC 至115VAC 400Hz 逆变器生成参考 PWM (频率设置为45kHz)。  功率级是一个全"H"桥、其初级侧连接到该桥。  有2个输出绕组。  一个用于115 VAC rms 400 Hz。  另一个是7 VAC rms 反馈。  I 将一个反相完全整流正弦波(以下)输入到 TL494的引脚1 (1 IN+)。   3.5伏电平是恒定的("3.5伏交叉")、与提供0%占空比的 TL494输出一致。  整流交流电的幅度会因我使用变压器的单独反馈绕组实现的电压反馈环路而异。  无论有无负载、电压调节都非常好。   我的问题是、我还应该调节电流、如果是、TI 是否有参考设计?

提前感谢您的支持。

此致、

Robert Halversen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我将需要检查参考设计库、但此应用不属于 TL494的典型用例、因此我认为我们不太可能在该领域有什么东西。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    很抱歉、我查看了我们的设计库、我们有逆变器参考设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会与我们分享一些参考设计链接?  此外 、我发现 TL494数据表中的占空比规格有误导性。  我与 IC 合作了一段时间、发现我的目标是达到80%以上。  这是正确的吗?我是否错误地解释了7.9中 显示为45%的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉、答复延迟、但我应该已经说过、我在我们的参考设计库中找不到任何逆变器设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.9中提到的占空比(45%)是否指"导通时间"与周期?  我执行了一个简单的测试、在该测试中、我改变了引脚1上的输入电压。  我附上了测试电路和结果的图像。  占空比范围为 10%至100%。  我缺少什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    令我惊讶的是,您将获得100%的占空比,您能向我展示波形吗? 您还应该能够获得小于10%的占空比。

    数据表上的图5显示了一个测试电路、DTC 是一个输入、与电路中的情况无关接地。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    由于此帖子有一段时间没有活动、我将关闭。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter