我使用 TL494为+28VDC 至115VAC 400Hz 逆变器生成参考 PWM (频率设置为45kHz)。 功率级是一个全"H"桥、其初级侧连接到该桥。 有2个输出绕组。 一个用于115 VAC rms 400 Hz。 另一个是7 VAC rms 反馈。 I 将一个反相完全整流正弦波(以下)输入到 TL494的引脚1 (1 IN+)。 3.5伏电平是恒定的("3.5伏交叉")、与提供0%占空比的 TL494输出一致。 整流交流电的幅度会因我使用变压器的单独反馈绕组实现的电压反馈环路而异。 无论有无负载、电压调节都非常好。 我的问题是、我还应该调节电流、如果是、TI 是否有参考设计?
提前感谢您的支持。
此致、
Robert Halversen