主题中讨论的其他器件: BQMTESTER、 BQSTUDIO、 BQPRODUCTION
我想使用我的高级 BQMTester 和 EV2300对 BQ40Z60执行生产固件刷写和校准。 我已在 BQStudio 中成功使用 EV2300。 但是、当我将其连接到 BQMtester 时、我无法实现很高的效果。
我已按照 SLUU397A 中指定的硬件设置连接进行操作、并尝试使用本文档 e2e.ti.com/.../Taking-your-fuel-gauge-from-design-to-production.pdf 中所述的 BQProduction
我已连接5V 和24V 电源、并且电流和电压电源 LED 亮起。
在 BQProduction 中,当 EV2300插入计算机时,它确实会显示“Station 1”已连接。 但我无法让 BQMTester 输出任何电压。 启用电压输出的光电隔离器似乎未开启。 我在 EV2300连接到 BQProduction 并单击“扫描板”和“开始测试”时,使用了示波器来探测它的 SMBus 输出。 当我执行其中任一操作时、我都看不到任何 SMBus 活动、即使 BQProduction 似乎正在检测 EV2300。 有什么问题? 我使用的是 BQProduction 1.0.9、EV2300具有固件3.1m。