This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:使用高级 BQMTester 和 BQProduction 时出现问题

Guru**** 2597295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQMTESTER, BQSTUDIO, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692021/bq40z60-problem-using-advanced-bqmtester-and-bqproduction

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQMTESTERBQSTUDIOBQPRODUCTION

我想使用我的高级 BQMTester 和 EV2300对 BQ40Z60执行生产固件刷写和校准。  我已在 BQStudio 中成功使用 EV2300。 但是、当我将其连接到 BQMtester 时、我无法实现很高的效果。

我已按照 SLUU397A 中指定的硬件设置连接进行操作、并尝试使用本文档 e2e.ti.com/.../Taking-your-fuel-gauge-from-design-to-production.pdf 中所述的 BQProduction

我已连接5V 和24V 电源、并且电流和电压电源 LED 亮起。

在 BQProduction 中,当 EV2300插入计算机时,它确实会显示“Station 1”已连接。  但我无法让 BQMTester 输出任何电压。 启用电压输出的光电隔离器似乎未开启。  我在 EV2300连接到 BQProduction 并单击“扫描板”和“开始测试”时,使用了示波器来探测它的 SMBus 输出。  当我执行其中任一操作时、我都看不到任何 SMBus 活动、即使 BQProduction 似乎正在检测 EV2300。 有什么问题? 我使用的是 BQProduction 1.0.9、EV2300具有固件3.1m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我们发送您的连接屏幕截图。 从您提到的内容来看、当您连接 EV2300时、监测计未被检测到。 您的 smbus 线必须被拉高。 连接后、这些线路上的电压读数是多少?

    这些是有关连接的说明、
    设置说明
    为将24V 和5V PSU 连接到其端子(+24V、24V RTN)和(+5V、5V RTN)的电路板加电
    两个电源使用单独的接地、应单独设置
    将 EV2300连接到电源终端附近的 i2c 和 smbus 终端、然后将其连接到计算机
    将电池(每包装4个)连接到电池、电池1、电池2、电池3、电池4端子
    短接电池端子和电池端子
    跳过电池组端子和电池端子
    EVM 上的电池组+和电池组+
    EVM 上的带电池组的短电池组
    在 EVM 和电路板电池端子侧的测试仪之间连接 smbus 电缆
    在 PSU 上将电源设置为24V 和5V、容差为2A 或1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在按照您的指示进行操作、并且没有获得任何与我之前所描述的结果不同的结果。 我的设置是按照高级 bqMTester 手册中的下图进行连接的:

    下面是 bqProduction 中连接检测屏幕的屏幕截图:

    我观察到以下情况:

    1: BQMTester 上的 PACK+和电池电源从未开启、因此外部电路板上的 BQ40Z60从未开启。

    2: 当 bqProduction 运行时、我从未在 SMBus (或 I2C)线路上看到任何活动。  SMBus 数据和时钟线被上拉至3.3V。  我假设应该通过来自 BQProduction 的 SMBus 或 I2C 通信以及 EV2300来启用 bqTester 的电源。   

    3:我知道 EV2300和 BQ40Z60板可以正常工作、因为我可以将它们与 BQStudio 结合使用。

    为什么在我运行 bqProduction 时 EV2300不会输出任何通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何关于如何使其发挥作用的想法? 我花了数百美元购买高级 BQMTester、根本无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我需要在这里获取一个板、然后在这里尝试一下。 我已经根据此处已知的工作配置为您提供了配置。 一旦我有一个电路板、并且在这里测试了它、我将更新这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我将在2天内获得电路板。 我将在测试该主题后更新该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我有板。 我将在今天和明天测试它们。 您很快就会得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我测试了您的设置。 它可以正常工作、我可以让它在这里进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您建议我采取哪些步骤?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充的是、我已经尝试在多台计算机上使用该板、这两台计算机都具有64位和32位版本的 Windows 7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我不确定它是否基于软件。 但是、我这里的系统是 Win 10 64位系统。 您是否使用过多个 EVM 进行过试用? 可能是工作站识别到硬件连接、但未正确轮询器件。 不过、这只是一个猜测。 如果您有第二个 EVM、请尝试使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 从不会从 BQMtester 获得电源、那么 EVM 怎么会成为问题呢? EVM 如何在没有任何电压的情况下加电和连接? 我没有第二个 EVM、尽管我已经尝试了 BMS 的自定义实现方案、该方案与 EVM 几乎相同、但也不起作用。 尽管"电流电源"和"电压电源" LED 亮起、但我从未能够检测到测试仪上任何输出上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有回应?  一个月来一直在努力解决这个问题、没有任何有用的支持。

    我是否应该假定高级 BQMTester 板已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我已经能够使 EVM 与 bqmtester 板通信。 我无法看到您的连接有任何问题、表明这是一个问题。 因为可能会损坏电路板。 很抱歉、我无法提供更多帮助。 是否有方法可以检查电路板上是否有损坏的组件?