请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000、 UCC2818你(们)好
我们必须设计(交流/直流转换器)三相、115Vac (相位到中性点)至24V、10A 直流输出。
一切都很好、但我们很难 应对 THD、尤其是 输入端的3、5和7谐波。
我请求您向我们推荐任何参考电路/设计/ IC 来解决上述问题。
此致、
A.S.Bhushan
VEPL