This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 300W、三相 PFC

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689466/300w-3ph-pfc

主题中讨论的其他器件:TIDM-1000UCC2818
你(们)好  
我们必须设计(交流/直流转换器)三相、115Vac (相位到中性点)至24V、10A 直流输出。
一切都很好、但我们很难  应对 THD、尤其是 输入端的3、5和7谐波。
 
我请求您向我们推荐任何参考电路/设计/ IC 来解决上述问题。
 
此致、
A.S.Bhushan
VEPL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

    您能否提供有关您要求的更多详细信息?

    当有115V 的线至中性点电压时,为什么您使用三相电源运行如此小的负载?
    应用和线路失真要求是什么?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 先生的回复。

    它是潜艇应用。 可用电源为100-180Vac,3相,仅4线。
    该模块将接受 MIL-STD-461E 的 CE101和 CE102测试。

    此致、
    A.S.Bhushan
    VEPL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:
    从以前的查询中我知道、我们没有一个模拟解决方案来满足您的三相要求。
    但是、有一个基于 C2000的解决方案可能会引起人们的关注。
    www.ti.com/.../TIDM-1000
    您应该联系处理此器件问题的论坛以了解更多详细信息

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John 先生、
    我在 TI 网站上看到了"www.ti.com/.../TIDM-1000"。 这是2.4KW PFC。
    但我们只需要300W PFC。 是否有计算器或工作表可将其模拟300W?

    此致、
    A.S.Bhushan
    VEPL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI 模拟 PFC 控制器产品系列不支持三相应用。

    通常、三相应用具有更高的功率级别、客户很乐意使用 C2000等更复杂的控制器。

    低功耗三相的另一种方法是使用三相整流器并使用 UCC2818等单相 PFC 控制器将电压升压至恒定直流电压。

    您是否看过这篇文章、

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 和 Peter 先生。 对于此低功耗应用、我尝试了三相的三个单独的 PFC。 它的工作原理。 好的。 谢谢你。
    但是,由于模块中的空间限制,我无法使用它。

    最后、我使用了 Valleyfil 整流器电路。 这有助于我将谐波减少高达80%。

    此致、
    A.S.Bhushan