This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:将次级绕组的稳压 Vout 连接到 LM5022的 Vin

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693275/lm5022-connecting-regulated-vout-of-secondary-winding-to-vin-of-lm5022

器件型号:LM5022

是否可以将 Vout:6 (次级输出)连接到 VIN 引脚? 推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么要这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GD-calcs_5F00_27th-may.xlsxThank 您。

    **由于两个原因,我计划不使用辅助绕组为 VCC 供电

    1.我正在进行平面变压器设计,因此我正在探索其他为 VCC 供电的方法,以便通过不使用辅助绕组节省 PCB 空间。

    2.我的 Nprim :2和 nsec 为1。

    如果 iAM 使用辅助绕组、Naux/nsec 为1/1、则 Vcc 引脚上会出现14V 电压、这不是 LM5022数据表中推荐的值。

    如果我将 VAUX 设置为9V,那么我将得到 Vau/Vsec 的匝数比,即9V/14V =.642。在这里,我不知道如何实现这个半匝数比。(在这里,我可以在 ELP22内核设置为中使用不同的 AL 值

    增加 nPrimary 匝数并获得更多 nsec 匝数以将 Vaux 设为9V、但这些更多匝数会占用 PCB 空间。

    下一个选项是通过二极管将 Vout1 (14V)直接连接到 LM5022的 VCC。 我知道 VCC 只能承受14V、所以我不能使用这个选项。

    在这里,我正在检查 Vout1 14V 的要求是否可以降低到9V。

    下一个选项是通过二极管将 Vout1直接连接到 Vin 引脚(正如我之前分享的图片)。

    在探索此选项时、我了解 到如果 Tambi 为125c、Tj 在25C 的 Tambi 和153C 的 Tj 可以达到53C。

    (我根据 Tj=Tamb+(VIN- Vcc)*(iCCmax+Dmax*由于初级开关的切换而产生的栅极脉冲电流*栅极电流上升时间在 Ton 脉冲中的百分比*Rth (j-a))进行了 PD 计算。

    我在这里取 Vin =13.5和 Vcc =7.5V)。 根据此分析、我了解到高压预稳压器将承受应力、当 Tambi 为125c 时、Tj 将达到150+。 因此,虽然 Tj @ Ta 仅为53C,但该选项在较高温度下具有风险。

    请参阅随附的计算表。

    在这里,我请求您告诉我您对 Vin 选项的看法,您是否在任何一种设计中使用了 Vin (将 Vout1连接到 Vin),以便在稳态条件下为 LM5022提供电源?

    我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细解释。

    实际上、您不必执行此操作。 只需将 VIN 引脚直接连接到您的输入线路、然后断开 U5。 将 U5重新连接到 VCC 引脚。 重要的是、您需要使用10~11V 齐纳二极管来更改 Z1。 因此、VCC 始终由 Z1电路供电、不使用内部 VCC 稳压器。 这样、您就可以使用一个不带第三绕组的简单变压器、并且可以节省一些部件(从线路到 VIN 引脚的二极管、以及从输出到 VIN 引脚的电阻器和二极管。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的光临。

    我将尝试此选项。 在该选项中、我认为 T1将始终处于活动区域、当输入电压为60V (从 VIN-11V 从齐纳 Z1-0.7V 从 T1基极到发射极的电压为60V)时、功率耗散会更大。 选择具有低 Rth 和高 PD 的出色导通晶体管将解决该问题。

    此外,我还在考虑 将 VOUT:6 (次级绕组)与3V 齐纳二极管串联, 并将其连接到 LM5022的 VCC ,这样 VCC 就可以看到(14V-3V-0.7V =10.3V)。 齐纳二极管的功率损耗可以是3V*36mA =108W (最大值).36mA 是 LM5022的 ICC 外部限值。

    就功率耗散和成本而言、我会选择哪种方案是可行的。

    此致

    Hafeez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加3V 齐纳二极管是一种解决方案。 由于您已经在输入侧有一个线性电路、因此我建议您节省一些器件、但您可以决定选择其中一个选项。