您好!
按照上述帖子中的过程、我已完成了折页以准备黄金文件:
- 通过 使用 GPCCHEM 工具查找匹配的 A、找到了适用于新电池的良好 ChemID 匹配。
- 从包中导出 gg 文件。 将更新状态和两个周期计数设置为0。 更新设计容量参数。
- 将默认 srec 编程到器件中。
- 将更新后的 gg 文件编程到器件中。
- 对 ChemID 进行编程。
- 校准电池组。
- 启用它。
- 运行优化周期。
您现在可以创建黄金包。
- 从包中导出 gg 文件。 将 Update Status (更新状态)设置为2、并将两个周期计数设置为0。
- 将默认 srec 编程到器件中。
- 对 ChemID 进行编程
- 将更新后的 gg 文件编程到器件中。
- 导出 golden srec 文件。
然后、我将 golden.srec 上传到 安装在新电路板中的 BQ28Z610中、测试电路板 、然后连接电池并放入 最终外壳中。
我们使用黄金文件的校准数据、因为我们知道它们不像每个 BQ 的校准那样准确、但它应该足够准确、以符合我们的范围。
之后的正确步骤是什么? 是否需要进一步的学习周期或必须执行哪种周期才能确保 FFC 与实际容量一致?
我假设放电至空电然后充电至满电会至少以额定容量更新 FCC、但并非如此、只有少数电池显示 FCC =或> Desing 容量。
感谢您的建议...
Maurizio