This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:上传黄金.srec 文件后是否需要新的学习周期?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693941/bq28z610-is-it-needed-a-new-learning-cycle-after-upload-a-golden-srec-file

器件型号:BQ28Z610

您好!

按照上述帖子中的过程、我已完成了折页以准备黄金文件:

  1. 通过 使用 GPCCHEM 工具查找匹配的 A、找到了适用于新电池的良好 ChemID 匹配。
  2. 从包中导出 gg 文件。 将更新状态和两个周期计数设置为0。 更新设计容量参数。
  3. 将默认 srec 编程到器件中。
  4. 将更新后的 gg 文件编程到器件中。
  5. 对 ChemID 进行编程。
  6. 校准电池组。
  7. 启用它。
  8. 运行优化周期。

您现在可以创建黄金包。

  1. 从包中导出 gg 文件。 将 Update Status (更新状态)设置为2、并将两个周期计数设置为0。
  2. 将默认 srec 编程到器件中。
  3. 对 ChemID 进行编程
  4. 将更新后的 gg 文件编程到器件中。
  5. 导出 golden srec 文件。

然后、我将 golden.srec 上传到 安装在新电路板中的 BQ28Z610中、测试电路板 、然后连接电池并放入 最终外壳中。

我们使用黄金文件的校准数据、因为我们知道它们不像每个 BQ 的校准那样准确、但它应该足够准确、以符合我们的范围。

之后的正确步骤是什么? 是否需要进一步的学习周期或必须执行哪种周期才能确保 FFC 与实际容量一致?

我假设放电至空电然后充电至满电会至少以额定容量更新 FCC、但并非如此、只有少数电池显示 FCC =或> Desing 容量。

感谢您的建议...

Maurizio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、在更新化学物质和校准后、您无需再执行另一个学习周期。 您只需使用学习后导出的 srec 对监测计进行编程即可。 获得 golden srec 后、使用它对另一个监测计进行编程、然后发送 IT 启用命令和其他保护命令 pf 和寿命启用命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Batt、

    问题是新 电池无法达到 标准容量的 FCC 值、那么我想是做了一些错误的事情。

    goldin.srec 的编写方式与我在前一封邮件中所写的内容相同,具有以下附加功能:

    在第4点之后。  将更新.gg 文件编程到我们执行的器件中:

    • PF_EN、LT_EN、FET_EN。 ( 它已由.gg 文件启用)
    • 设置新的 unseal 和 full_access 密钥

    然后  我执行了点"5。 导出 golden srec 文件"  

    此时、我们为制造制定的流程是:

    1. 使用 golden 文件对新板进行编程
    2. 校准电压(目前我们不执行此操作、但如果精度不够、我们可以执行此操作)
    3. 在 BQ28Z610中测试电路板上的其他电路、写入日期和 SN 并存储在机架中
    4. 从机架中取出一块板、连接电池并放入机箱中
    5. 将电池放入工具中并放电至空(监控 FD 位)
    6. 电池充满电(之后设置 FC 位)
    7. 检查电池参数
    8. 如果正常、则密封蓄电池、然后关闭以进行派单

    在第8点之后、大多数电池的 FCC 低于设计容量6900 mAh:许多大约6000 - 6500 mAh、一些5000 - 6000 mAh。

    在我在实验室的初步测试中、所有电池都显示 FCC 超过6900 mAh。  

    出什么问题了?

    (我认为已经附加了在学习周期之后导出的.gg 文件)  

    感谢您的回复

    Maurizioe2e.ti.com/.../1s3p_2D00_cellv0.20.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maurizio、

    您的 gg 文件表示您尚未学习容量。 从更新状态未更改为06或0e 以及显示 FFFF 和 ff55的 Ra 标志中可以看出这一点。 请重新运行您的学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您评估了.gg 文件。

    说实话、我犯了一个错误、因为我发布了用于 golden 文件的 gg 文件、然后更新状态从06更改为02。

    在上一次回复之前、我在回复中告知不需要新的学习周期后、我进行了更深入的重要回顾、包括在推荐充电电压和500mA 结束电流下对电池进行充电测试、就像 BQ 存储器中的值一样。

    电池容量为6700 mA、与完全放电和充电周期后制造的电池组中的最小值一致。

    此外、对于未   了解监测参数含义的情况下发生的错误、平均存储的电流和功率是错误的、因为我  在学习 周期后重新验证了校准状态、但 仍然启用了监测计。

    现在、我们在 所有功能关闭的情况下校准电量监测计、然后 在电路板测试和设置结束时、我们在  连接电池之前启用 IT 电量监测计 PF 和 LT。

    这样、当电池组从关断状态恢复时、便会启用监测:我们执行深度放电和充满电。  现在、行为似乎是正确的。

    你怎么看?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我觉得没问题。 很高兴看到您的问题得到了解决。 再次感谢您使用我们的产品。