This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:效率询问

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713833/lms3655-efficiency-ask

器件型号:LMS3655

当使用 WebBench 运行仿真时、

24V 到5V,我看到低于0.5A,如10mA、20mA,我可以看到非常高的效率性能,达到高于总电流的90%。

但是,当将设计更改为24V 到12V 时  

我看到、在0.5A 以下时、效率仅保持在50~60%左右。

那么,性能的主要影响是什么呢?

高侧 MOS Ciss 和 Rdson?  还是 LMS3655S 控制方案无法达到50%的占空比并保持高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    我运行了两个 Webench 仿真、但在这两个设计之间没有看到0.5A 时的效率如此低? 请您与我分享这些信息吗?

    o-murray@ti.com

    关于低 Iout 时的损耗、它们在很大程度上取决于 FET 中的开关损耗以及电感器中的交流损耗(磁芯损耗)。 由于 FET 在内部并且在每种情况下都是相同的、因此每个 FET 中唯一的变量是电感器中的磁芯损耗。 尽管在0.5A 的 Iout 下、它们相对较低、但在每种情况下、12V OUT 对应的功率为0.12W、5V 输出对应的功率为0.08W;当电流较低时、这占 PoUT 的百分比对于效率而言非常重要。 我认为这是你在上述每一个案例中出现重大差异的原因。 您可以选择为12V 输出选择不同的电感器。
    希望这对您有所帮助?

    奥兰多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    LMS3655 'BIAS'引脚驱动芯片的内部 LDO。 该 LDO 为大部分内部控制电路供电、建议在数据表中关闭输出。

    在12V 输出时、内部 LDO 必须将12V 电压调节到大约3.3V 的内部逻辑电平、这比将5V 电压调节到3.3V 低效率。 这就是您所关注的电流范围内、12V 时的效率低于5V 的原因。 IC 损耗在更低的功耗下更明显。

    除了前面介绍的交流电感器磁芯损耗之外、我认为这会导致低电流时效率低下的问题。

    如果您的设计中有3.3V 电源轨、请尝试将其连接到偏置电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,总结您的回答,

    1.阻气门 DCR 降低和阻气门值如何重新计算 u 值? 我们只能使用 SMT 护模类型,不能使用接线圆形 DIP
    类型。

    2. BIAS 引脚未连接到输出以避免12V 至3.3V LDO 转换,因为5V 至3.3V 将获得更高的性能。

    在1和2以上、您是否可以使用 TI webbeck 运行仿真、让我如何提高学位、并为我发送 pdf 结果。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,总结您的回答,

    1.阻气门 DCR 降低和阻气门值如何重新计算 u 值? 我们只能使用 SMT 护模类型,不能使用接线圆形 DIP
    类型。

    2. BIAS 引脚未连接到输出以避免12V 至3.3V LDO 转换,因为5V 至3.3V 将获得更高的性能。

    3.如果我们有另一个3.3V 电压,如何连接偏置和复位引脚的引脚,您是否可以给我一个参考电路来通过 LDO 转换?

    如果超过1~3、您是否可以使用 TI webbech 来运行仿真或为我提供参考方案、以便让我在获得多少学位
    极轻的负载、并为我发送 pdf 仿真文件结果。


    电子邮件:alan.hong@quantatw.com


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、
    很抱歉耽误你的时间、下面是我的回答:

    1) 1)为了最大限度地降低交流磁芯损耗、请使用更高的电感来获得更低的纹波电流。
    如果您计划使用12V OUT、我建议使用22-47uH 电感器。
    5V 输出时、数据表建议使用6.5uH -20uH。

    2)正确。

    3) 3)偏置可以直接连接到任何3.3V 电源轨。 数据表建议使用3Ω Ω 电阻器 Rbias。
    /RESET 引脚是电源正常指示器。 如果输出过高或过低、/RESET 将变为低电平。 当输出被正确调节时、/RESET 悬空、并且使用一个上拉电阻器、可被上拉至任何少于8V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    我还使用 LMS3655。 在将24V 转换为12V 时、轻负载下的效率不会很低。您也可以与我分享 Webench 项目吗? 如果您希望在我们的实验中获取数据、请告诉我。

    此致、Robert (TI 的应用工程师)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alain、

    似乎您已经回答了您的问题、因为将近一个月没有答复。 如果您想了解更多信息、请直接联系我或打开新主题。

    此致、Robert