This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067, CSD19532Q5B, TPS23523, CSD19536KTT, LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712443/lm5067-lm5067

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5BTPS23523CSD19536KTTLM5064

您好!

我们正在其中一个设计中使用热插拔控制器器件型号 LM5067。

通过 MOSFET 的计算电流将为28A @-ve 48V。

同时建议使用 MOSFET 和其他分立式器件。

此致、

Jainendra Bahadur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    欢迎使用 E2E!
    您能否分享有关您的项目的更多信息?

    请使用设计计算器检查设计可行性 www.ti.com/.../toolssoftware 。 首先使用 MOSFET CSD19532Q5B 或 PSMN4R8-100BSE。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    我们需要为机箱设计电源模块。 输入电压为-ve 48VDC、要提供的总功率为2X1344=2688瓦。

    我们将为一个模块使用两个热插拔控制器 IC。 一个 HS 用于风扇的电源、另一个用于线路+控制器卡的电源。

    我已随附设计计算器表供您参考。 我们选择的 MOSFET 是 partPSMN4R8-100BSE。 但该表显示了一些红色块。

    请提出相应建议。

    此致、

    Jainendra

    e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_BAYTOP.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    感谢您提供有关系统的详细信息。
    忘记通知您。 与 LM5067器件相比、我们的新器件 TPS23523可提供更好的电流限制精度和快速短路响应。 您能检查并确认一下。 如果您有兴趣切换到新器件、请发送 TPS23523器件的已填充设计表以供查看。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我们需要两个热插拔控制器、因为其中一个电源连接到可能引入噪声的风扇控制器卡。
    LM5067的成本低于 TPS23523。

    因此、我们希望使用 LM5067器件。

    请提供 LM5067的设计可行性以及我们的要求。

    谢谢、
    Jainendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    请参阅随附的设计计算器。

    我们需要并联3个 FET 以满足 SOA 裕度。 MOSFET 导通电阻外推、并在105C 的 TjDC 处取为10m Ω。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../7851.LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_BAYTOP.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    将3个 FET 与 IC LM5067结合使用并不是一个具有成本效益和性能方面更好的解决方案、相反、如果我们可以将您建议的器件 TPS23523仅与单个 MOSFET 结合使用、则会更好地解决方案。

    我已随附设计计算器表供您参考。

    请提供反馈。

    此致、

    Jainendra

    e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    即使使用 TPS23523器件、您也需要多个 MOSFET 来管理28A 负载电流下的 Ron 损耗并获得更好的 SOA 裕度。 TPS23523器件的优势在于、您可以为 Q1和 Q2使用不同类型的 MOSFET 来优化系统成本和性能。
    请考虑将 CSD19536KTT 用于 Q1、将 CSD19532Q5B 用于 Q2。

    请与任何 TI 销售人员联系以获取 TPS23523评估板。 控制方法是不同的、在进行设计之前最好先了解一下。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

      我们将使用具有指定 CSD19536KTT 的器件 TPS23523来实现 Q1和 CSD19532Q5B 来实现 Q2。 MOSFET。

    请填写设计计算表以供参考。

    PFA。

     

    此致、

    Jainendrae2e.ti.com/.../1055.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    请告诉我您在填写设计表时遇到的难题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已填好 Excel 表格,但需要澄清 以下几点:

     

    Excel 工作表中的行号

    标题

    备注

    TI 响应

    1

    E16.

    输出电容

    对于0.4A 浪涌电流、计算出电容、可以吗?

     

    2.

    E23.

    所选的 Rsns

    我们能否选择接近计算 Rsns (行 E22)的任何值

     

    3.

    E30.

    Q1 CGS (栅源电容)

    如何确定值

     

    4.

    E41.

    需要通过 ATIS 06003.2013 "图1"或其他欠压测试?

    是否应使用掉电??

     

    5.

    E50.

    目标 ILIM、开关

    如何决定

     

    6.

    E59至 E66

    当前处理

    如何放置数据

     

    7.

    E82.

    所选值是否应与计算值几乎相同?

     

     

    8.

    下一页“欠压”

    缺少一些值

    如果我们忽略掉电的话,应该不使用“

     

     输入电压为-ve 48VDC、电流为28A。 输出也相同。

    请查看表中填充的所有值。

    此致、

    Jainendra

    e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_5F00_edit.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    请参阅最后一列以了解答案。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    我们希望使用控制器件来控制 UVEN 引脚。 为了使 hostswap 控制器关闭、根据数据表、UVEN pjn 处的电压应低于1.015Vdc (如果错误、请更正 ME)。
    默认情况下、TPS23523应处于关闭状态。
    请根据我们的要求推荐合适的 MOSFET 和组件。

    此致、
    Jainendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    应在 UVEN 引脚上设置低于0.985V 的电压、以确保器件处于关闭状态。

    如下所示、对于 LM5064、UVEN 引脚上的外部 FET 可提供可控性。 任何额定电压为60V 的 N-FET 都足够了。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们使用器件 TPS23523制作了原理图。

    此处、我们还使用 UVEN 引脚实现开/关功能、并使用 MOSFET 器件#NDS7002A

    所述的目的。

    我随附了设计计算器、其中使用的值与计算的值不同。

    请查看原理图并提供反馈。

    此致、

    Jainendra

    e2e.ti.com/.../BAYTOP_5F00_tps23523_5F00_edit.pdfe2e.ti.com/.../5684.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_5F00_edit.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    看起来不错。
    一个说明:-为了在38V 的最小输入电压下允许35.4A、目标电流限值应设置为35A。
    是否有理由使用40mV 作为感应电压、而不是25mV 来降低损耗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    通过热插拔连接的单元的电流消耗不会超过28安培、因此我们输入的电流为28安培@ 48V、但计算出的负载电流为35.4安培。

    我们已将值更改为25mV。 请查找随附的 Excel 工作表。

    请在 Excel 工作表中验证原理图以及所选组件。

    此致、

    Jainendra

    e2e.ti.com/.../8713.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_5F00_edit.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    好的。
    对于 Rsns、请使用0.75m Ω、电路的其余部分正常。

    此致、
    Rakesh