请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62736 当客户在 PCB 中下载程序或进行调试时、下载程序 会为电源轨提供3.3V 电压。 因此、Vout 将连接到3.3V。 如果 Vout 连接数小时、可以吗?
在正常工作条件下、锂电池提供的输入电压为3.7V-4.2V、输出电压为2.6V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当客户在 PCB 中下载程序或进行调试时、下载程序 会为电源轨提供3.3V 电压。 因此、Vout 将连接到3.3V。 如果 Vout 连接数小时、可以吗?
在正常工作条件下、锂电池提供的输入电压为3.7V-4.2V、输出电压为2.6V。
BU 已回复我。 以下是 供您参考的应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf