This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:无输入电压、输出电压连接至3.3V 几小时。 IT&#39安全?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689958/tps62736-no-vin-vout-is-connected-to-3-3v-for-several-hours-it-s-safety

器件型号:TPS62736

当客户在 PCB 中下载程序或进行调试时、下载程序 会为电源轨提供3.3V 电压。 因此、Vout 将连接到3.3V。 如果 Vout 连接数小时、可以吗?

在正常工作条件下、锂电池提供的输入电压为3.7V-4.2V、输出电压为2.6V。