This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54362-Q1:有关输出脉动纹波的问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694412/tps54362-q1-question-about-output-pulsated-ripples

器件型号:TPS54362-Q1

我在 TPS54362的输出上遇到类似的纹波问题、我的问题是频率 fsw 是否调整为555KHz、纹波 频率为何为1.125MHz、重复频率735Hz

如何检查我的调节频率? 导致此问题的原因是什么?

PWR_)从10V 到31V、具有相同的输出纹波

 

电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farouk、

    您显示的波形表明器件负载极小、最多几 mA。  1kHz 频率可能是您的开关频率。  1.25MHz 纹波可能会在您的 PCB/示波器组合中振铃。  尝试使用如下应用手册第5页中配置的探针直接探测输出电容器:

    它的1.25 MHz 仍然很大、请告诉我。   

    http://www.ti.com/lit/an/slpa005/slpa005.pdf

     

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"、否则请回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、负载小于< 90mA -100mA

    我在您提供的链接中执行了应用手册第5页中提到的探测, 1.25Mhz 消失了,但频率为370Hz 的干扰仍然显示为下图

    1:如何消除这种纹波  
    2:如何使其在极低电流负载下正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farouk、

    您的电路板上的"滞环模式"设置似乎不是最佳设置。 我计算出您的峰值电流很大。 为了解决此问题、您应该为阈值电阻器使用不同的值。 在数据表的第7.3.19节中有一个很好的解释。 我会将纹波限制在60mV 左右。 另一种可能是滤波器电容器过大。 将影响迟滞模式的滤波器的时间常数保持在小于0.4us 的水平。 如果计算结果很困难、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farouk、

    查看迟滞模式电阻器是否有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扫频输入升幅低于10伏输入、不会出现迟滞模式或高于10V 的纹波、

    再次重新计算、并使阈值更窄、以便解析
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    要检查迟滞模式,请使电压输入上升:发现低于10V 的输入不会出现迟滞模式或高于10V 的纹波,

    再次重新计算了阈值的三个电阻中的两个、使其更窄、从而解决了纹波问题
    输出现在在与负载相关的所有输入范围内都非常稳定