请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54362-Q1 This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Farouk、
您显示的波形表明器件负载极小、最多几 mA。 1kHz 频率可能是您的开关频率。 1.25MHz 纹波可能会在您的 PCB/示波器组合中振铃。 尝试使用如下应用手册第5页中配置的探针直接探测输出电容器:
它的1.25 MHz 仍然很大、请告诉我。
http://www.ti.com/lit/an/slpa005/slpa005.pdf
如果我已回答您的问题、请单击"已解决"、否则请回复此帖子。