你好、
我们正在努力将 TP2384 PoE PSE 整合到我们的现有开关设计中、因此我们遵循了 TPS2384评估模块(SLVU126D)中的参考设计。 此设计与我们的设计之间的差异是折页
1) 1)不使用 I2C 通信、因此时钟、数据和地址引脚悬空
2) 2)器件始终处于自动模式(MS=0)
3)仅使用1个端口、其余端口根据(SLVA231A)进行端接
问题在于、TPS2384只能检测一次 IEEE802.3af PD、对其进行分类并为其供电、之后 N 引脚始终接地(端口1)。 如果在二极管测试中使用万用表、则在 RTN 和该特定 N 引脚之间测量结果显示下降0.7V。
如果我错了、请纠正我的问题;如果以太网电缆未连接到 TPS2384端口、则开路电压约为22V、插入电缆后、检测周期开始(4.4V 和8.8V) 在我的情况下、由于实施了备用计时器(Alta/B = HIGH = 3.3V)、电压相对于 RTN 变为大约48V。 这是第一次按预期观察到。
但是、在完全检测、分类和下电上电后、断开 PD 或甚至重新启动 TPS2384之后、该特定引脚相对于 RTN 始终为0V、这意味着始终在不进行分类或检测的情况下为 PD 供电。
此问题的原因是什么? TPS2384芯片是否有可能熔断?如果熔断、原因是什么?
谢谢、
此致、
Alexander M Ncube