This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384电源始终开启

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690999/tps2384-tps2384-power-always-on

器件型号:TPS2384

你好、

我们正在努力将 TP2384 PoE PSE 整合到我们的现有开关设计中、因此我们遵循了 TPS2384评估模块(SLVU126D)中的参考设计。 此设计与我们的设计之间的差异是折页

1) 1)不使用 I2C 通信、因此时钟、数据和地址引脚悬空

2) 2)器件始终处于自动模式(MS=0)

3)仅使用1个端口、其余端口根据(SLVA231A)进行端接

问题在于、TPS2384只能检测一次 IEEE802.3af PD、对其进行分类并为其供电、之后 N 引脚始终接地(端口1)。 如果在二极管测试中使用万用表、则在 RTN 和该特定 N 引脚之间测量结果显示下降0.7V。

如果我错了、请纠正我的问题;如果以太网电缆未连接到 TPS2384端口、则开路电压约为22V、插入电缆后、检测周期开始(4.4V 和8.8V) 在我的情况下、由于实施了备用计时器(Alta/B = HIGH = 3.3V)、电压相对于 RTN 变为大约48V。 这是第一次按预期观察到。

但是、在完全检测、分类和下电上电后、断开 PD 或甚至重新启动 TPS2384之后、该特定引脚相对于 RTN 始终为0V、这意味着始终在不进行分类或检测的情况下为 PD 供电。

此问题的原因是什么? TPS2384芯片是否有可能熔断?如果熔断、原因是什么?

谢谢、

此致、

Alexander M Ncube

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您使用 TI PSE! 当您提到重新启动时、您是否意味着您对电路板进行下电上电、并且 P 和 N 之间仍然存在48V 电压? 移除 PD 后、P 和 N 之间是否仍有功耗(如 LED)? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的响应、当我说重启时、我指的是重启、是的、该特定端口的 P 和 N 引脚之间存在48V 电势差。

    为了回答您的第二个问题、移除 PD 后、引脚上没有 LED。

    我甚至尝试移除0.22uF 电容器、但仍然没有变化。

    再次感谢、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexander、

    很抱歉耽误你的回答。 对于系统稳定性要求、建议使用0.22uF 电容。 您是否使用了交流断开或直流断开? 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    自我们上次收到您的更新以来已近一个月。

    您是否仍需要我们的帮助? 如果没有、请告知我们、以便我们可以关闭此主题。

    谢谢、