This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到合适的器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691679/finding-the-right-part

主题中讨论的其他器件:BQ2060ABQ25703A

我们需要支持4.2V、4A+、4节电池、NTC 和 I2C 的锂离子电池充电器。

我们计划使用来自正常壁式扭曲适配器的12V (65W+)。

您是否有任何部件支持这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    4节电池是并联还是串联的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是串联的。 我更喜欢充电器将每个电池连接为 bq2060a。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    对于12V IN 和4*4.2V = 16.8V 电池电压、我唯一能想到的是我不直接支持的 bq25703A。 我将把这个话题转发给支持这个部分的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    是的。 正如 Jeff 所说、BQ25703A 是一款具有外部 FET 的 I2C 降压/升压充电器。 因此、它可以满足您的大部分要求。 但是、它不会监控电池温度。  请帮助我澄清 "NTC"的含义。  这 是否意味着监控电池温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池结构为4S10P、每包40节锂离子电池。
    我们正在考虑单独的 TI BMS 芯片、但它可能无法支持每个电池电流。

    现在的电池充电器输入也是12V 稳健电源。
    这意味着充电器应提供升压功能,除非您没有外部升压电路。

    你有解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    BQ25703A 充电器不满足什么要求?