我的保留是:这可能是正常行为、我可能误解了文档、但我遇到的情况如下:
您可能已经知道 BQ25120A 是一款高度集成的充电器。 这是我的原理图、如果您需要、我可以提供 PCB 布局:
我的目的是、当器件由外部电源(通过 USB 接头 P8)供电时、我的电路通过接头 P5由集成降压转换器供电。 我认为无论电池是否连接都应该是这样、也就是说、当施加外部电源时、降压转换器将始终处于开启状态。
电池的情况下运行
我所经历的是、在施加外部电源时、如果未连接负载、我打开了其中3块电路板中的降压转换器并提供1.8V 电压、而在第4块电路板上提供~700mV 电压。 施加的外部电源电压范围为4.9至5.1V。 我尝试了 USB 和稳定电源。
在这种情况下、如果我连接负载(大约3mA @1.8V)、VSYS 上的输出会降至大约300mV、这意味着降压转换器已经停止。 在所有电路板中、如果在提供外部电源之前连接了负载、则 VSYS 上在施加电源后的输出为~300mV。
电池供电
当连接电池时、降压转换器的输出默认为预期的正常1.8V。 负载应用时、降压转换器保持正常调节、输出保持在1.8V。 在应用外部电源时、没有任何变化、但电池似乎没有充电。
本质上、我需要的是使用外部电源为负载供电并为电池充电、一旦移除外部电源、充电器就会切换到电池。
ISET 连接到21K5电阻器、该电阻器应提供大约9.8mA 的充电电流。
如需在数据表中进行更详细的查看、必须先连接电池、然后再施加外部电源。 我仍在寻找更好的描述、以说明如果电池未连接而使用外部电源时会发生什么情况。
我希望器件在默认模式下加电、但实际上是这样(如果已连接电池)。 然后、我将通过 I2C 端口对其进行配置。
我不使用 MR 引脚。 我将其保持悬空、因为它在内部被拉至 VBAT。
仍然存在的问题是,虽然/CD 较低且 VIN>VUVLO,但我看不到10mA 的电流流向电池充电。
Par9.3.21指出:“为了实现最佳运行和最大电力输送,允许 VPMID>VSYS_0.7V”
我的目的是以3V 的电压运行 VSYS。 我还打算让电池电压降至大约3.3至3.4V。 这意味着 VPMID=3.3V 至3.4V。 您认为这会是个问题吗?