This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:在无负载和无电池的情况下加电、应该发生什么情况?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705162/bq25120a-power-up-with-no-load-and-no-battery-what-should-happen

器件型号:BQ25120A

我的保留是:这可能是正常行为、我可能误解了文档、但我遇到的情况如下:

 

您可能已经知道 BQ25120A 是一款高度集成的充电器。 这是我的原理图、如果您需要、我可以提供 PCB 布局:

 

 

 

我的目的是、当器件由外部电源(通过 USB 接头 P8)供电时、我的电路通过接头 P5由集成降压转换器供电。 我认为无论电池是否连接都应该是这样、也就是说、当施加外部电源时、降压转换器将始终处于开启状态。

 

电池的情况下运行

 

我所经历的是、在施加外部电源时、如果未连接负载、我打开了其中3块电路板中的降压转换器并提供1.8V 电压、而在第4块电路板上提供~700mV 电压。 施加的外部电源电压范围为4.9至5.1V。 我尝试了 USB 和稳定电源。

 

在这种情况下、如果我连接负载(大约3mA @1.8V)、VSYS 上的输出会降至大约300mV、这意味着降压转换器已经停止。 在所有电路板中、如果在提供外部电源之前连接了负载、则 VSYS 上在施加电源后的输出为~300mV。

 

电池供电

 

当连接电池时、降压转换器的输出默认为预期的正常1.8V。 负载应用时、降压转换器保持正常调节、输出保持在1.8V。 在应用外部电源时、没有任何变化、但电池似乎没有充电。

 

本质上、我需要的是使用外部电源为负载供电并为电池充电、一旦移除外部电源、充电器就会切换到电池。

ISET 连接到21K5电阻器、该电阻器应提供大约9.8mA 的充电电流。

 

如需在数据表中进行更详细的查看、必须先连接电池、然后再施加外部电源。 我仍在寻找更好的描述、以说明如果电池未连接而使用外部电源时会发生什么情况。

 

我希望器件在默认模式下加电、但实际上是这样(如果已连接电池)。 然后、我将通过 I2C 端口对其进行配置。

 

我不使用 MR 引脚。 我将其保持悬空、因为它在内部被拉至 VBAT。

 

仍然存在的问题是,虽然/CD 较低且 VIN>VUVLO,但我看不到10mA 的电流流向电池充电。

 

Par9.3.21指出:“为了实现最佳运行和最大电力输送,允许 VPMID>VSYS_0.7V”

 

我的目的是以3V 的电压运行 VSYS。 我还打算让电池电压降至大约3.3至3.4V。 这意味着 VPMID=3.3V 至3.4V。 您认为这会是个问题吗?

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajay、

    原理图显示不正确。 请重新发布吗? 我看到您的问题是参考原理图。

    谢谢、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham 您好!

    我是问题的发起者。 ajayt 帮助我解决了。

    我们解决了这一问题,这不再是问题,但最后一个问题仍然存在:

    数据表第9.3.21段指出:“为了实现最佳运行和最大电力输送,允许 VPMID>VSYS_0.7V”

    我的目的是以3V 的电压运行 VSYS。 我还打算让电池电压降至大约3.3至3.4V。 这意味着 VPMID=3.3V 至3.4V。 您认为这会是个问题吗?

    对此有任何评论吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    是的、由于 VSYS 没有旁路功能、因此您将超出 VSYS 的余量。 在这种情况下、我希望纹波增加。 VSYS 3V 的容差是多少? 您是否有办法在较低的电池条件下将 VSYS 降低几个100mV?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!

    感谢您能很快回来。 很抱歉我的答复很晚,但我正在调查此事。

    遗憾的是、VSYS 3V 的容差非常小、因为它会影响系统的其他方面。 一个建议是、我们将电池电压低至3.5V、以便我们有另一个100mV 的余量(总共0.5V)。  

    我使用 BQ25120A 对原型进行了实验、发现只有在 VSYS = VPMID - 0.35V 左右时纹波才会变得过大。 我在该电平下测量了大约100mV 的 PKP 纹波。 0.7V 究竟来自哪里? 是否有计算纹波与输入电压间关系的公式?

    欢迎提出任何其他建议。

    同样、正如您在更新数据表时所做的注释、此要求只是降压转换器段落中某个位置的单个问题。 我认为必须对其施加应力、并将其显示在降压转换器下的参数表中。 我在设计中注意到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    感谢您的建议。 我将在数据表中更清晰地看到一条注释。  

    如果可能、我建议考虑在2.7V 左右的较低电压下工作。 在我对10多个器件进行的实验室测试中、我看到大约300mV 是当我们进入实际纹波恶化的时候。 阈值本身在整个过程/温度和变化范围内具有保护频带、因此您可以在实际器件本身上看到更好的性能。  

    我还建议查看在3.5V 及以下时的有效容量损耗。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您回答 Gautham。