This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50R2电池平衡工作算法

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690857/bq40z50-bq40z50r2-cell-balancing-working-algorithm

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

对于 bq40z50r2上具有4节电池的电池、快速电池平衡的工作原理是什么?

例如,如果电池2的电压最高,电池1的电压最低,将打开或关闭哪个 FET 来平衡电池1和2?

此外、我们还看到平衡正在打开和关闭、因为尽管电池尚未平衡、但 CB 状态标志将在特定间隔后切换。 这是正常的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R2中的电池平衡基于容量而不是电压。 例如、如果电池2的容量是最高容量、则在电量监测计计算出的时间内、Q207将在充电或休息期间(如果在休息模式下打开电池平衡、RSOC >最小 RSOC 以实现平衡)打开。 您可以在 bqStudio 的寄存器屏幕中看到每个电池的平衡计时器。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    我注意到、有时 BAL_EN 在执行平衡一段时间后会关闭。 什么因素决定 BAL_EN 打开或关闭?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池组放电时、是否允许电池组进行平衡?

    谢谢