请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
对于 bq40z50r2上具有4节电池的电池、快速电池平衡的工作原理是什么?
例如,如果电池2的电压最高,电池1的电压最低,将打开或关闭哪个 FET 来平衡电池1和2?
此外、我们还看到平衡正在打开和关闭、因为尽管电池尚未平衡、但 CB 状态标志将在特定间隔后切换。 这是正常的吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 bq40z50r2上具有4节电池的电池、快速电池平衡的工作原理是什么?
例如,如果电池2的电压最高,电池1的电压最低,将打开或关闭哪个 FET 来平衡电池1和2?
此外、我们还看到平衡正在打开和关闭、因为尽管电池尚未平衡、但 CB 状态标志将在特定间隔后切换。 这是正常的吗?
谢谢