Other Parts Discussed in Thread: LM5041A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041A 大家好、我是 一名硬件工程师、我在使用 LM5041A 时遇到了问题、这种现象是: 当温度上升时,HD 的 PWM 会变大一点, 但 CS 波形是一样的,COMP 引脚的电压会更小(FB 连接到 GND)。 这是 IC 的内部问题吗? 因为我不知道为什么 COMP 引脚的电压更低(从31度降低到100度、降低200mV)、所以 HD 的 PWM 更大(高出1.8%、CS 引脚的电压几乎相同)