This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041A:直流/直流转换器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692815/lm5041a-dc-dc-converter

器件型号:LM5041A

大家好、我是 一名硬件工程师、我在使用 LM5041A 时遇到了问题、这种现象是:  当温度上升时,HD 的 PWM 会变大一点, 但 CS 波形是一样的,COMP 引脚的电压会更小(FB 连接到 GND)。 这是 IC 的内部问题吗?  因为我不知道为什么 COMP 引脚的电压更低(从31度降低到100度、降低200mV)、所以 HD 的 PWM 更大(高出1.8%、CS 引脚的电压几乎相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    随着温度升高、PCB 和变压器中铜布线的电阻将增大、因此占空比和 COMP 可能会升高、以补偿 PCB 和输出电路中的较高压降。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是电路中二极管的泄漏电流问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    那么、您是否解决了这个问题? 控制电路或功率级中的二极管。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经解决了。 二极管位于电压环路中、在温度上升时泄漏电流较高、直流工作点受到影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    很好、干得不错。 我们现在可以关闭帖子吗?

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的