This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3846:LTSPICE 中的仿真未按预期运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694352/tina-spice-uc3846-simulation-in-ltspice-is-not-operating-as-expected

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

下午好!

正如该主题所示、我在  LTSPICE 中模拟 UC3846模型时遇到了问题。 我已经完成了芯片创建和添加到仿真空间的过程、但是当以与数据表中的"典型应用图"类似的方式进行配置时、它不会产生任何输出振荡。 系统运行至某些电压、然后在运行的其余部分保持恒定。

我已经调整了 Rt 和 CT 的值、为我提供了一个理论20kHz 的输出频率。 我认为软启动可能是问题、因此我添加了一个重叠1us 的脉冲电流和脉冲电压。 我尝试了一些不同的设置、包括在数据表图中添加 bjt/二极管/变压器输出、但没有任何变化。 这里是我的图和输出波形。 您可能会注意到、运行时间仅上升至4ms、我在运行结束之前停止了进程、因为我应该已经在该点看到一些振荡。 如果有任何疑问、请询问您可能有的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    检查振荡器引脚8上是否有锯齿波形。 同时确保 COMP 为高电平、我还将坚持使用 ILIM 引脚上的分压器。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的回复。 在随附的图片中、红线是 COMP 引脚、一旦电压源拾取、它将上升至2.8V、绿色波形是 CT、我知道它应该是锯齿状的、但在0.15V 时会停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan Hanson、

    您必须关注振荡器块。 当器件通电时、该器件应始终运行。

    振荡器中实现的比较器必须包含迟滞、并进行设置、以便在比较器输出为低电平时对 CT 进行充电。 CT 电压达到阈值上限后、比较器的输出变为高电平、并保持高电平、同时 CT 电压由12mA 电流源放电、降至阈值下限。 正是比较器中的这种迟滞提供了振荡、因此必须正确设置该迟滞。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否暗示芯片本身建模不正确或我设置不正确?

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan Hanson、

    我无法这样说。 我只是建议一种调试方法。

    如果芯片通电、则振荡器应该在运行。 这是您应该关注的领域、以了解原因。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    自上一次交换此帖子已近一周、如果您有更多问题、我将关闭该帖子、并开始新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 事实证明、问题与 LTSPICE 如何处理文件有关。 虽然这两个进程与 PSPICE 相似、但它们并不相同、因此 PSPICE 库文件可能可以工作、但可能无法工作。 这有点赌博。

    感谢大家的帮助、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您让我们了解问题的根源。

    此致

    Peter