This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:REF 引脚上的最大电容

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694525/lm5041-max-cap-on-ref-pin

器件型号:LM5041

尊敬的团队:

我们计划 以大约5mA 的电流加载 LM5041的 REF 引脚(5V)。 建议 的电容大小为100nF。 理想情况下、在分布式负载时、我们会再增加500nF 的电容。

问题是、600nF 是否会在 REF 引脚上引起稳定性问题。 如果是、REF 引脚可加载的最大电容大小是多少?

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    REF 引脚的额定电流为10mA、因此对于该负载、100nF 应该是可以的。 REF 引脚上的额外负载是否会导致容性负载的增加?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter、

    总负载为5mA。 我们将始终保持低于10mA 额定负载电流。 但我们的总电容为600nF。 直接在 REF 引脚上100nF、另一个500nF 在电路板上分布、距离为1cm 到10cm。 问题是、我们在使用600nF 电容时是否保持稳定?

    此致
    Lutz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    明白了、我将询问设计团队 REF 引脚是否在更高的容性负载下保持稳定。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您是否从设计团队那里获得了有关此问题的任何答案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我昨天和现在就给他们点了个赞!

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    它实际上可以达到10uF、它在第6页被埋在文本中!

    此致

    Peter