请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041 尊敬的团队:
我们计划 以大约5mA 的电流加载 LM5041的 REF 引脚(5V)。 建议 的电容大小为100nF。 理想情况下、在分布式负载时、我们会再增加500nF 的电容。
问题是、600nF 是否会在 REF 引脚上引起稳定性问题。 如果是、REF 引脚可加载的最大电容大小是多少?
谢谢
Lutz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.