请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066A 大家好、
我的以下电路有问题。 最初、电路板通电、然后我看到12V 脉冲产生1.5V RMS 电压输出、电路板未恢复。
电源要求150W
2.电压12V
失败的可能原因是什么?
1. IC 焊接是否有问题?
2.我没有放置任何二极管、因为 MOSFET Vgs 为20V
请为当前电路板建议权变措施、并为将来的构建提出更改。
谢谢、
Pavan G.