This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:热插拔无法正常工作

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688236/lm25066a-hotswap-not-working

器件型号:LM25066A

大家好、

我的以下电路有问题。 最初、电路板通电、然后我看到12V 脉冲产生1.5V RMS 电压输出、电路板未恢复。

电源要求150W

2.电压12V

失败的可能原因是什么?

1. IC 焊接是否有问题?

2.我没有放置任何二极管、因为 MOSFET Vgs 为20V

请为当前电路板建议权变措施、并为将来的构建提出更改。

谢谢、

Pavan G.

e2e.ti.com/.../hotswap.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    您的应用用例是什么?
    请分享以下内容以了解问题
    1.填充了设计计算器
    2.器件的布局图、Rsense 部分
    FET 器件型号
    Vin、Vout、Vgate、Vtimer 的测试波形
    5.Vin、Vout、Vgate、I-in 的测试波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。 我发现电流感应电阻器不够低、无法提供所需的电流。 因此、我修改了 Excel 工作表、将1m Ω 从5m Ω 变为绿色、电路板也正常工作。

    我随附了供您参考的 Excel 工作表。

    请建议是否需要对先前共享的原理图进行任何改进。

    谢谢、

    Pavan G.

    e2e.ti.com/.../LM25066_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_pavan.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    很高兴听到这个消息。 表中的设计输入具有适当的裕度。
    您能否分享有关您的项目的更多信息? 您正在使用哪种应用、终端设备?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    该项目是多机架数据服务器。 我将此芯片用于各种可插孔卡

    谢谢、
    Pavan G.