请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25037 主题中讨论的其他器件:LM5033、 UCC28251、 LM5035、 UC2823A、 UCC256303、 UCC28950、 UCC28070、 UCC28064、 UCC28180、 UCC28063、 UCC29950、 UCC28951、 UCC256301
对于600W 和1200W、您建议使用哪些器 件(交流/直流电源、Vin=90V-264V、Vout=50V、具有动态负载[50mSec-100%负载、50mSec-10%负载]、应用)?
我找到了以下器件:
1) UCC2851
2) 2) LM5033
3) UCC28251
4) LM25037
5) 5) LM5035
6) UC2823A
7) UCC256303 (LLC 控制器)。
是否/是否有上述器件型号的评估板?
哪种拓扑将 根据高动态负载(LLC、 谐振、 半桥或全桥)提供更好的响应?