This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:交流/直流电源600W 和1200W

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, UCC28251, LM25037, LM5035, UC2823A, UCC256303, UCC28950, UCC28070, UCC28063, UCC28180, UCC29950, UCC28951, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708006/lm25037-ac-dc-power-supply-600w-and-1200w

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他器件:LM5033UCC28251LM5035UC2823AUCC256303UCC28950UCC28070UCC28064UCC28180UCC28063UCC29950UCC28951UCC256301

对于600W 和1200W、您建议使用哪些器  件(交流/直流电源、Vin=90V-264V、Vout=50V、具有动态负载[50mSec-100%负载、50mSec-10%负载]、应用)?

我找到了以下器件:

1) UCC2851

2) 2) LM5033

3) UCC28251

4) LM25037

5) 5) LM5035

6) UC2823A

7) UCC256303 (LLC 控制器)。

是否/是否有上述器件型号的评估板?

哪种拓扑将 根据高动态负载(LLC、 谐振、 半桥或全桥)提供更好的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shahriar Mohammadi、

    请回答另外两个问题:
    1) 1)您是否需要输入功率因数校正。
    2) 2)您是否对效率或待机功耗有要求?

    您提到的任何器件都可能符合规格。
    我相信半桥或全桥等硬开关拓扑将比谐振或 LLC 拓扑提供更好的瞬态响应。
    另一方面、LLC 等谐振拓扑将提供相当好的瞬态响应和更高的效率。
    我希望这有助于回答您的问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、 我 需要 PFC

    是的、 我还需要满足待机输入功率和效率要求。

    是否有可用的 EVAL 板(提到7个器件)?

    谢谢

    Shahriar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、
    请在下面结束与 UCC28251、UCC28950和 LM5035相关的必填信息:

    1) 1)基于数量=10K 和50K 的报价
    2) 2)与每个模型相关的评估板
    3)提前期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shahriar Mohammadi、
    您将需要一个功率因数控制器来提供 PFC 功能。 以下部件应适合此功能:
    UCC28070、UCC28064、UCC28063、UCC28180是用于 PFC 功能的控制器。
    您还可以考虑使用 UCC29950。 这是组合了 CCM PFC 和 LLC 的组合控制器。
    您的待机输入功率目标是什么?
    此10%- 100%负载阶跃所需的输出电压瞬态偏差有多小。
    UCC28951是一款相移全桥控制器、您可以使用它、但我不确定它的待机功耗。
    UCC256301是一款 LLC 控制器、可实现极低的待机功耗。 标准 LLC 控制器不适合瞬态响应、但该器件使用混合迟滞控制来改善瞬态响应。
    EVM 设计位于 TI.com 上每个器件的产品文件夹中。 其中大多数也可以从 DigiKey 订购。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    就 PFC 而言、UCC28070可能可以工作。 (副作用是、它需要电流互感器)。

    至于主直流/直流转换器、我无法使用 LLC、因为我需要在电源和负载(开关频率 同步)。

    我正在寻找具有 SYNC 引脚的全桥(第一个)、如果不是半桥拓扑。 你有什么建议吗?

    谢谢
    Shahriar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shahriar Mohammadi、
    我建议您查看 UCC28951。 这是一个相移全桥控制器、包括一个同步功能。
    有关交货周期和报价、请联系您当地的销售办事处。 E2E 不提供此类信息。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shahriar Mohammadi、
    由于此帖子有一段时间没有活动、我将其标记为已解决。 如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题。
    谢谢
    Joe Leisten