This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:"无法连接端口" 器件管理器和12V 电池连接以及 TMS570示例代码在手边运行(按原样)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694759/bq76pl455a-q1-unable-to-connect-port-device-manager-and-12v-battery-connected-as-well-as-tms570-example-code-ran-before-hand-as-is

器件型号:BQ76PL455A-Q1

尊敬的先生/女士:

请分享使用 GUI 的策略我已阅读 BQ GUI 文档、但仍未完全理解。

详细信息:对 TIDM-TMS570BMS 指南中列出的 TMS570进行了修改、删除了 R8和 R9、将引脚38连接到 nhet002、将引脚39连接到 nhet00。

 但是 GUI 不运行、则会显示错误消息"Unable to connect to port"。

如 TIDM-TMS570BMS 指南中所列、BQ 板在顶部连接12V、BQ 板 J3连接到 TMS57004 J1和 J2。 但是、我没有将 BQ 板 J6连接器连接到 TMS57004、因为如果 J6是热敏电阻、则没有原因进行连接。 此外、16节电池尚未连接。

要使 BQ GUI 正常工作、必须执行哪些步骤? 在 TIDM-TMS570BMS 中给定上述设置说明和快速入门指南后、我缺少什么来使其正常工作?

如果您需要更多信息以更好地回答此问题、请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    我认为 J6的文档中存在错误。 您所做的修改看起来是正确的。 接下来、您必须将 TMS570连接到白色 UART 接头、就像使用普通的 PL455 EVM 一样(示例代码中记录了连接)。 您还必须让电池为 PL455供电、否则将无响应、GUI 将不会打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weist 先生、  

    当我将 TMS570连接到白色 UART 接头并将电池连接到为 PL455供电时、我收到了此错误。  
    此外、如果怀疑其中一个 R 引脚(即引脚38和引脚39)损坏、如何进行验证?  

    埃尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    我想、如果其中一个引脚损坏、那么您肯定会看到错误的 CRC。

    您可以使用欧姆表或连续性功能来检测严重短路。 如果您可以使用热像仪、则可能会看到电流消耗增加、其形式是温度高于正常装置。

    当然、如果您有单独的 LaunchPad、最简单的诊断方法是使用新 LaunchPad 进行交换测试。