请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 尊敬的先生/女士:
请分享使用 GUI 的策略我已阅读 BQ GUI 文档、但仍未完全理解。
详细信息:对 TIDM-TMS570BMS 指南中列出的 TMS570进行了修改、删除了 R8和 R9、将引脚38连接到 nhet002、将引脚39连接到 nhet00。
但是 GUI 不运行、则会显示错误消息"Unable to connect to port"。
如 TIDM-TMS570BMS 指南中所列、BQ 板在顶部连接12V、BQ 板 J3连接到 TMS57004 J1和 J2。 但是、我没有将 BQ 板 J6连接器连接到 TMS57004、因为如果 J6是热敏电阻、则没有原因进行连接。 此外、16节电池尚未连接。
要使 BQ GUI 正常工作、必须执行哪些步骤? 在 TIDM-TMS570BMS 中给定上述设置说明和快速入门指南后、我缺少什么来使其正常工作?
如果您需要更多信息以更好地回答此问题、请参阅。