This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:温度 Tj 或 Ta 规格-40#39;C~105#39;C

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710904/ucc28c45-temperature-tj-or-ta-specification--40-c-105-c

器件型号:UCC28C45

大家好、

 我的客户在光伏逆变器应用中使用了 UCC28C45DR、在非常高的温度用例中、 Tj/Ta 的温度定义存在一些混淆、 您能不能提供一些意见?

 1.对于建议的运行条件、  UCC28C45的温度定义为 Tj:-40'C ~105'C;

 2.对于电气特性: 测试条件为 TA -40'C ~ 105'C;

 建议的 TA 范围是多少?  在客户电路板测试中、它是否可以满足-40‘C~ 105'C?、 而环境温度为85'C、  UCC28C45的顶部 将达到100'C、而 Tj 将高于105'C、  在这种 情况下、UCC28C45是否仍然适用?

 期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、
    不存在混淆。 如果仔细阅读了电气特性表顶部的注释、它会指出 Tj=TA、除非另外注明。 这在测试部件时是可能的、因为测试执行得非常快、部件不会发热。
    在实际应用中、Tj 和 TA 之间会有一些差异、因为器件中耗散了一些功率、导致结温高于环境温度。 封装中耗散的功率大小将取决于许多因素、例如连接到 OUT 引脚的电容的开关频率和电源电压。 您可以在客户的设计中测量器件内的功率耗散、然后计算结温随环境温度的温升。 数据表中提供了热阻参数、以帮助实现这一点。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、
    由于此帖子有一段时间没有活动、我将其标记为已解决。 如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题。
    谢谢
    Joe Leisten