请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C45 大家好、
我的客户在光伏逆变器应用中使用了 UCC28C45DR、在非常高的温度用例中、 Tj/Ta 的温度定义存在一些混淆、 您能不能提供一些意见?
1.对于建议的运行条件、 UCC28C45的温度定义为 Tj:-40'C ~105'C;
2.对于电气特性: 测试条件为 TA -40'C ~ 105'C;
建议的 TA 范围是多少? 在客户电路板测试中、它是否可以满足-40‘C~ 105'C?、 而环境温度为85'C、 UCC28C45的顶部 将达到100'C、而 Tj 将高于105'C、 在这种 情况下、UCC28C45是否仍然适用?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin