This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:短路测试故障

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713509/mc33063a-short-circuit-test-failrue

部件号:MC33063A

您好!

我的客户在使用 MC33063A 进行降压功能时遇到短路测试问题。

原理图如下所示、但有两项除外:  

  • CIN=200uF(电解电容)与0.1uF(陶瓷电容)并联
  • 在 二极管和 GND 之间添加磁珠。

测试条件:

  • Vin=24VDC、Vout=5V (典型值500mA)

测试1:

  • 输出电压5V 短路测试、IC 烧断(引脚1)  

测试2:

  • 将 RSC 电阻器从0.33欧姆更改为1欧姆;5V 输出电压 短路测试持续5分钟、没问题。

测试3:

  • 移除 磁珠、保持 RSC=0.33 Ω; 5V 输出电压 短路测试持续5分钟、无问题。

问题:

  1. 为什么测试1上没有电流限制?
  2. 客户将保留磁 珠、这是他们的标准电路。 如何通过此条件下的 S/C 测试? 我们可以做些什么来实现这一目标?

如果您需要更多信息、请告诉我。 期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高卡纸,

    使用0.33欧姆电阻器时、进入引脚1的短路电流高于最大电流能力、因此引脚1会烧断。 您可以使用更高的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    根据设计过程、IPK= 2 Ioutmax (0.5A)、 RSC=0.3/IPK。 当 IPK 设置为1A 且 RSC=0.33欧姆时。 这是否超出了电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    由于磁珠、IC 似乎被引脚1中的电压尖峰或更长的开关时间损坏。 布局在这里也很重要。 0.1uF 和 IC 之间的环路必须非常小。 您能否共享布局的图像?

    为什么客户需要磁珠?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    我已经告诉客户要去除焊珠、因为短路测试很好。 但他们想了解为什么这种磁珠会产生如此大的效果?

    请帮您解释一下。 或者您是否有这方面的文档?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我认为它是由引脚上的电压尖峰或大电流引起的。 当高侧 NPN 尝试关断时、与二极管串联的磁珠可防止电流从 NPN 快速传输到二极管。 这会导致引脚1中的高能耗或引脚1中的高电压尖峰。

    我们可以使用和不使用磁珠测量引脚1处的电压尖峰以确认这一点。 但是、这种测量并不容易、因为 IC 可能会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢您的信息。

    我已告诉客户移除焊珠、他们已通过短路测试。

    再次感谢!


    James