This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:48V 直流输入的可变电压输出12-42VDC 出现问题。

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16020, LM46002, TPS2372, TPS54560, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713403/tps54560-issues-with-variable-voltage-output-12-42vdc-from-48vdc-input

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件:LMR16020LM46002TPS2372LMR16030

我继承了以前设计中的附加设计、但在运行时遇到问题。

我想知道是否有人可以查看和评论设计、并提供如何使其更好、更强大或完全提供完全不同的设计的指导。

它旨在接受48VDC (典型值)的输入、但可以看到44VDC 至60VDC 的输入。 可用的最大输入电流为600mA。 使用开关电阻器、它将在12至42VDC 的范围内提供输出电压。

如果我将输出设置为42V 并在负载为100或200mA 时施加48VDC、则电路启动。 任何更高的电流、300、400或500mA、它不会启动并提供输出电压。 但是、如果我从100mA 的负载开始、然后以100mA 的步长缓慢增大、我会得到一直到500mA 的电压。

如果我将输出电压设置为12V、我会看到类似的问题、在负载达到1400mA 后、我不会获得太多的输出

我的想法是、本设计应在2A 输出、60VDC 输入时实现12V 电压。 确认这正常工作后、可以更改反馈电阻器以设置不同的输出电压。 当您从选择组件的12V 输出进一步移动时、我希望效率会下降。 这是正确的假设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的假设是合理的。
    您可以尝试使用我们网站上的 Webench 工具创建基本设计。
    然后测试不同的输出电压。
    您还可以查看 LM46002或 LMR16020
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我在 e2e.ti.com/.../716154上发布了一篇更详细的文章 、作为 PoE 项目。

    最终、我需要提供一个小型 PCB、该 PCB 将采用 PoE 并根据开关设置提供12-42VDC。

    我注意到、我在 PCB 上采用的设计不是很乐意提供我需要的接通电源。

    我已恢复为对 PD 接口(TPS2372)使用 TI 评估 PCB、并在调用不同电流时进行了一些测量。 PD 分级后、我只能通过打开负载来消耗0.38A 的电流。 如果我尝试使用更高的电流、TPS2372将移除输出。 但是、如果我将负载设置为消耗0.38A 电流、那么我可以手动将电流增加到我需要的最大电平。

    最后、我需要确定我的电路和我的理解是什么、但是、如果 TI 器件具有慢启动机制、它将对我想知道的电流消耗进行分级。 我意识到您提供了两个部分来查看、但我不确定软启动是否能满足我的需求。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    有很多可能出现问题的地方、因此我将提出一些问题来排除问题、然后我们将从这里开始:

    请分享布局(不是问题、但很重要)。
    2.您是否在 IC 的 VIN 引脚和 GND 附近有一个 VIN 电容器? 我在原理图中看不到一个。
    3.输出端是否有陶瓷电容器?
    4.在工作和非工作条件下、引脚电压的行为是怎样的? 如果您启动进入负载(电阻负载?) 输出根本不会出现? 或者它开始、然后死亡。
    5.是否有 FB < 0.8V 且 SW 未切换的情况?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    正在取得部分进展。

    我尝试使用电阻负载而非 E-load 来加载 TPS2372EVM 输出、并且可以在输出端(48V 时)汲取600mA 的电流。

    我下一步是隔离 PCB 上的 TPS54560电路并连接到 TPS2372EVM 输出。 我使用电子负载和电阻负载运行了一些负载测试。

    当我选择12至26V 的电压时、一切都很好、我在整个范围内实现了大约22W 的功耗。 当我选择高于26V 时、可用功率开始下降。

    我还尝试了直接连接到工作台 PSU 的 tps54560电路、可以在12-42V 的所有电压范围内实现所需的功率。

    这是我在之前的设计中继承的电路、因此我愿意改变。 我在要求12V @ 3.0A 的器件上运行了 WEBENCH、并且这些器件与我使用的器件有很大不同。 输入上的流耗不能超过25.5W (PoE 限制)、因此旨在能够提供12V @ 2.0A 的电压。 我的想法(正确或错误)是选择3.0A 的组件来提供余量。

    我可以向您发送(通过电子邮件)原理图、布局等、但我不允许将其公开发布。

    TPS2372的输出通过滤波器排列馈送至 TPS54560。 电容器不靠近 VIN 引脚。 您建议什么价值? 我在 tps54560的馈电上并联了3个2.2 μ F 和1个0.1 μ F。

    我在输出端有一个220uF 的电解电容。 无陶瓷电容器。

    遗憾的是、我的电路板已停止工作、因此无法进行进一步的测量。 我将对 PCB 进行更改、然后进行新的更改、因为布局不好、可以进行改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    很抱歉我的回复延迟了。

    如果您对新器件感兴趣、我建议您使用 LMR16030。 这具有您需要的规格+外部软启动。 但是、如果您要对电路板进行返修、TPS54560应该能够很好地满足您的应用需求。

    请随时将板级配置文件发送到我的电子邮件、以便在您制作之前、我可以快速浏览一下。

    谢谢!
    Sam