主题中讨论的其他器件:LMR16020、 LM46002、 TPS2372、 LMR16030
我继承了以前设计中的附加设计、但在运行时遇到问题。
我想知道是否有人可以查看和评论设计、并提供如何使其更好、更强大或完全提供完全不同的设计的指导。
它旨在接受48VDC (典型值)的输入、但可以看到44VDC 至60VDC 的输入。 可用的最大输入电流为600mA。 使用开关电阻器、它将在12至42VDC 的范围内提供输出电压。
如果我将输出设置为42V 并在负载为100或200mA 时施加48VDC、则电路启动。 任何更高的电流、300、400或500mA、它不会启动并提供输出电压。 但是、如果我从100mA 的负载开始、然后以100mA 的步长缓慢增大、我会得到一直到500mA 的电压。
如果我将输出电压设置为12V、我会看到类似的问题、在负载达到1400mA 后、我不会获得太多的输出
我的想法是、本设计应在2A 输出、60VDC 输入时实现12V 电压。 确认这正常工作后、可以更改反馈电阻器以设置不同的输出电压。 当您从选择组件的12V 输出进一步移动时、我希望效率会下降。 这是正确的假设吗?