Other Parts Discussed in Thread: UC1846, UC2843A, UC2843
主题中讨论的其他器件:UC1846、 UC2843A、 UC2843
似乎在最近使用 Weinberg 转换器拓扑的 UCC2846控制器实现了三相 PFC、人们发现占空比低于20%的问题。 是否有关于占空比 范围的报告? 我知道它为0到100%、但看到报告显示 UC1846依赖 极端温度和/或辐射。 工业版也可能有这种情况?
感谢您对此提供的任何反馈。
Thnx
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UC1846, UC2843A, UC2843
似乎在最近使用 Weinberg 转换器拓扑的 UCC2846控制器实现了三相 PFC、人们发现占空比低于20%的问题。 是否有关于占空比 范围的报告? 我知道它为0到100%、但看到报告显示 UC1846依赖 极端温度和/或辐射。 工业版也可能有这种情况?
感谢您对此提供的任何反馈。
Thnx
Robin
Peter
一个可能有趣的观察:我们在270V/3kW 降压设计中使用 UC2843A。
PL 请参见随附的型号。
我们需要执行许多测试。
在这两者之间、有一些东西爆炸了:它们最终改变了芯片-恰好是 UC2843、而不是一个版本。
所有的地狱都崩溃了。
最令人烦恼的是输出大约为 将振荡器频率减半!
这是怎么可能的?...除非版本更高的放电流允许更高的占空比。
我们的输入为350V、输出为270V。 它不是同步整流电路、而是具有 SiC 二极管。
我们仍在寻找一个有效的原因并寻找 A 版本:我们的库存中仅存在未留的商品。
您知道我的账户还有什么没有样片权限吗?
此外:我们看到环路响应具有非常窄的 BW、而我们预期它为10kHz。
感谢您在了解原因方面提供的任何帮助。
是否可以获得一些应用手册中提到的环路仿真文件?
Thnx
Robine2e.ti.com/.../UCC2843buck270vstabilized_5F00_do_5F00_not_5F00_change2.TSC