This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:UC2846

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1846, UC2843A, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705296/uc2846-uc2846

器件型号:UC2846
主题中讨论的其他器件:UC1846UC2843AUC2843

似乎在最近使用 Weinberg 转换器拓扑的 UCC2846控制器实现了三相 PFC、人们发现占空比低于20%的问题。 是否有关于占空比 范围的报告? 我知道它为0到100%、但看到报告显示 UC1846依赖 极端温度和/或辐射。 工业版也可能有这种情况?

感谢您对此提供的任何反馈。

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    很抱歉、我不知道这种三相应用和占空比观察结果、您是否有指向报告的链接?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    由于此帖子一段时间内没有活动、我将关闭它。 如果您有更多问题、请发布新主题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! Thnx 很多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    一个可能有趣的观察:我们在270V/3kW 降压设计中使用 UC2843A。

    PL 请参见随附的型号。

     

    我们需要执行许多测试。

    在这两者之间、有一些东西爆炸了:它们最终改变了芯片-恰好是 UC2843、而不是一个版本。

    所有的地狱都崩溃了。

    最令人烦恼的是输出大约为 将振荡器频率减半!

    这是怎么可能的?...除非版本更高的放电流允许更高的占空比。

    我们的输入为350V、输出为270V。 它不是同步整流电路、而是具有 SiC 二极管。

     

    我们仍在寻找一个有效的原因并寻找 A 版本:我们的库存中仅存在未留的商品。

    您知道我的账户还有什么没有样片权限吗?

     

    此外:我们看到环路响应具有非常窄的 BW、而我们预期它为10kHz。

    感谢您在了解原因方面提供的任何帮助。

    是否可以获得一些应用手册中提到的环路仿真文件?

     

    Thnx

    Robine2e.ti.com/.../UCC2843buck270vstabilized_5F00_do_5F00_not_5F00_change2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Robin

    链接中的文档描述了非 A 版本和 A 版本 之间的更改、www.ti.com/.../slua163.pdf

    两个控制器之间的变化不应导致电源电路发生故障。

    请通过为电路中的 IC 加电来检查振荡器频率、但要断开 MOSFET 的栅极驱动、并将 MOSFET 的栅极连接到其源极、以防止其导通。

    我不知道您无法再申请 TI 样片的任何原因。

    预期的环路带宽在10kHz 时看起来非常高、通常对于电压环路、穿越频率将在1kHz 或更低的区域内。

    您能否为我提供应用手册的文献编号、我将看到我是否还能找到它所引用的环路仿真。

    此致

    Peter