This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:您可以在单个设计中使用两个 TPS61177A 芯片吗?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555, TPS61177A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713999/tps61177a-can-you-use-two-of-the-tps61177a-chips-in-a-single-design

器件型号:TPS61177A
主题中讨论的其他器件:LP8555TCA9543A

大家好、

我有一个需要控制40个红色和40个蓝色 LED 的应用。  我了解了 LP8555芯片、它允许我通过单芯片控制全部80个 LED、但它仅采用 BSA 封装。  BSA 封装原型设计不适合心脏模糊的人、因此我尽可能避免使用它们。

TPS61177A 看起来适用于我拥有的输入电压范围(单节锂离子电池为2.5V - 4V)、但它们具有相同的 I2C 地址。  在设计中使用两个或更多芯片是否有推荐方法?  TCA9543A I2C 多路复用器是否可以工作?

提前感谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    实际上、我们在这个双芯片应用上没有太多经验。 TCA9543A 似乎是解决地址冲突的理想选择。 您最好申请 EVM 并试一下。 但我想知道您是否需要同时控制所有 LED? 或者您需要分别控制红色 LED 和蓝色 LED 吗?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回复。  我必须分别控制红色和蓝色 LED。  这会产生影响吗?

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    否、我建议先在 EVM 上验证该方法。 还可以
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。