请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61177A 主题中讨论的其他器件:LP8555、 TCA9543A
大家好、
我有一个需要控制40个红色和40个蓝色 LED 的应用。 我了解了 LP8555芯片、它允许我通过单芯片控制全部80个 LED、但它仅采用 BSA 封装。 BSA 封装原型设计不适合心脏模糊的人、因此我尽可能避免使用它们。
TPS61177A 看起来适用于我拥有的输入电压范围(单节锂离子电池为2.5V - 4V)、但它们具有相同的 I2C 地址。 在设计中使用两个或更多芯片是否有推荐方法? TCA9543A I2C 多路复用器是否可以工作?
提前感谢、
Richard