This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议使用电池充电器系统/解决方案

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711178/please-suggest-a-battery-charger-system-solution

主题中讨论的其他器件:BQ24171BQ24725A

我想为产品构建电池充电系统。 您可以建议电池管理系统解决方案吗?

此产品的负载包括一个直流电机(约10W) 和一个加热器(约240W)。 电池为3节锂聚合物电池、约为4000mAh。 标称放电电流约 为22.5A。 充电电流约为1.5A-2A。 蓄电池将具有其自己的保护电路模块(PCM)。 充电电源/电流将由外部适配器提供。

因此、负载电流不应从适配器中消耗、因此应始终从电池中消耗。 因此、我想管理 IC 应该能够确定或控制何时对电池进行充电和放电。 换言之、当用户打开产品时、无论产品是否连接到外部适配器、它都应将电池中的电流释放到负载。 当产品切换并连接到适配器时,应为电池充电。

您能否建议或帮助我选择合适的电池管理解决方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想补充一点,如果有选项,我希望有一个更简单的解决方案:)
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    很抱歉、我们之前错过了此主题。 由于放电电流非常高、放电路径上的阻抗可能会产生高压降。 适配器不用于为系统供电、因此我建议将充电和放电路径分开。 系统负载可以直接连接到电池、也可以通过控制电路来控制负载(电机和加热器)的开/关。 对于充电、TI 拥有丰富的3节串联电池充电产品系列、例如 BQ24171或 BQ24725A。 请注意、BATDRV 控制的 FET 无法阻止电流从电池组流向系统。 该电路是为了通过使用 FET 而不是二极管来降低的功率损耗。