请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24171、 BQ24725A我想为产品构建电池充电系统。 您可以建议电池管理系统解决方案吗?
此产品的负载包括一个直流电机(约10W) 和一个加热器(约240W)。 电池为3节锂聚合物电池、约为4000mAh。 标称放电电流约 为22.5A。 充电电流约为1.5A-2A。 蓄电池将具有其自己的保护电路模块(PCM)。 充电电源/电流将由外部适配器提供。
因此、负载电流不应从适配器中消耗、因此应始终从电池中消耗。 因此、我想管理 IC 应该能够确定或控制何时对电池进行充电和放电。 换言之、当用户打开产品时、无论产品是否连接到外部适配器、它都应将电池中的电流释放到负载。 当产品切换并连接到适配器时,应为电池充电。
您能否建议或帮助我选择合适的电池管理解决方案?
非常感谢。